Voltar aos estudos de caso

ERKO e OMRON tornam a produção de chicotes mais flexível com automação 

Estudo de caso
erko_newspri_sol
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Digital

atualizar
Aplicação

Montagem

tráfego
Solução robótica

Robô SCARA i4L

Uma solução sob medida para o manuseio automatizado de terminais, trocas rápidas e qualidade consistente

A ERKO, fabricante de acessórios para cabos e soluções de conexão elétrica, buscava automatizar uma etapa particularmente desafiadora da produção de chicotes: o manuseio, a separação e o processamento de pequenos terminais em diferentes versões. O desafio não era apenas ganhar produtividade. A variedade de componentes, as trocas frequentes de produto e a necessidade de posicionamento correto exigiam uma solução mais flexível do que os sistemas convencionais de alimentação e manuseio conseguiam oferecer. A necessidade era clara: reunir precisão, repetibilidade e flexibilidade em uma única célula compacta.

Para atender a esses requisitos, a ERKO trabalhou com a OMRON no desenvolvimento de uma solução integrada baseada no robô SCARA i4L da OMRON, em um sistema de visão FH e em um conceito de alimentação desenvolvido para componentes metálicos soltos. A solução permite identificar os terminais, apresentá-los na orientação correta e realizar a coleta de forma confiável antes das etapas seguintes do processo. Pela sua velocidade e repetibilidade, o robô SCARA i4L é especialmente indicado para aplicações de pick-and-place em alta cadência, enquanto o sistema de visão contribui para a identificação e o posicionamento precisos das peças. O resultado é uma solução flexível para a automação da produção de chicotes, com menos intervenção manual e trocas mais rápidas entre variantes de produto.

A usabilidade no ambiente industrial também foi um ponto importante do projeto. A célula conta com um HMI da OMRON, que permite gerenciar receitas e parâmetros de forma organizada, facilitando a operação no dia a dia. Ao integrar robótica, visão e alimentação em um único processo coordenado, ERKO e OMRON criaram uma solução que aumenta a consistência da produção e responde melhor às mudanças nas necessidades de fabricação.

Veja a solução da ERKO em ação:

“O projeto mostra que até componentes pequenos e de difícil manuseio podem ser automatizados com confiabilidade quando robótica, visão e alimentação são desenvolvidas como um sistema integrado.” — Marcin Pawlak, Gerente de Desenvolvimento de Novos Produtos, ERKO 

  • Fios preparados com etiquetas e extremidades decapadas para montagem do chicote
  • Célula de automação de chicotes de cabos na unidade de produção da ERKO
  • Robô OMRON manuseando terminais metálicos soltos em estação de trabalho automatizada
  • Automação de chicotes de cabos com robô OMRON e alimentador de terminais
  • Robô SCARA i4L classificando e coletando terminais do alimentador dentro da célula da máquina
  • Operador usando a IHM da OMRON para ajustar as configurações da máquina
  • Câmera de visão inspecionando componentes em estação de montagem automatizada
  • Alimentador de automação de chicotes de cabos apresentando terminais de cobre para coleta robótica com o robô SCARA eCobra

Visão geral dos resultados:

Automação pensada para a realidade da produção

A colaboração entre ERKO e OMRON mostra como um conceito de automação bem direcionado pode resolver um desafio bastante específico de manufatura: o manuseio de componentes pequenos e variados sem comprometer a velocidade nem a flexibilidade. Ao combinar robótica, visão e alimentação inteligente em um único sistema, o projeto oferece um modelo prático para uma produção de chicotes mais confiável e adaptável.

Para fabricantes que desejam automatizar o manuseio de terminais, o processamento de cabos ou outras aplicações com alta variação de produto, este projeto mostra o que uma solução bem ajustada pode alcançar.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consultoria

form robot background