Voltar aos estudos de caso

Automação da alimentação de frascos no fim de linha com circular tracking em alta velocidade 

Estudo de caso
Unidade robótica de pick-and-place transferindo frascos para as esteiras transportadoras
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Médico

atualizar
Aplicação

Embalagem

tráfego
Solução robótica

Robô SCARA i4H

Uma célula robótica compacta para embalagem de diagnósticos médicos

Na embalagem de diagnósticos médicos, a alimentação de frascos no fim de linha é frequentemente realizada de forma manual ou com sistemas mecânicos convencionais que podem ser difíceis de adaptar entre diferentes formatos. Para a Samas Italy, isso criava um gargalo na etapa final antes das máquinas de flow-pack e cartonagem, com trabalho manual repetitivo, flexibilidade limitada e continuidade de linha reduzida. O objetivo era automatizar essa parte do processo sem adicionar complexidade desnecessária ou exigir uma grande área de ocupação da máquina.

Para resolver isso, a Samas desenvolveu uma célula compacta de rastreamento circular junto com a OMRON, combinando robôs i4H SCARA, o sistema de visão FHV7, servodrives 1S e motores, além de um controlador da série NJ dentro da arquitetura Sysmac. Usando a OMRON Robotics Packaging Library (ORPL), o robô identifica os frascos em um anel rotativo, rastreia-os em movimento e os coloca em um transportador linear sincronizado em uma sequência contínua.

Isso cria uma solução robótica compacta de embalagem de fim de linha com controle de movimento preciso, complexidade mecânica reduzida e trocas de formato primordialmente digitais.

O resultado é um processo de alimentação de frascos mais rápido e flexível, com taxas de produção padrão de 50 a 60 peças por minuto, chegando a até 80 peças por minuto em algumas configurações. As operações manuais repetitivas de fim de linha são significativamente reduzidas, a confiabilidade do processo é aprimorada e as trocas de formato podem ser concluídas rapidamente com ajustes mecânicos mínimos. Para a Samas, o projeto automatizou um processo difícil de fim de linha, ao mesmo tempo em que ofereceu a flexibilidade necessária para ambientes de embalagem regulados e de alta diversidade de produtos.

Veja a solução da Samas em operação:

“Superamos nossas expectativas iniciais e conseguimos aumentar ainda mais a velocidade da máquina. O mais importante é que concluímos a automação da linha de ponta a ponta, eliminando um gargalo manual crítico.” — Marco Alfani, CEO da Samas 

  • Unidade robótica de pick-and-place transferindo frascos para as esteiras transportadoras
  • Frascos movendo-se através do alimentador circular antes do pick-and-place robótico
  • Sistema circular de pick-and-place para embalagem robótica de final de linha de frascos de diagnóstico médico
  • Engenheiro programando a célula robótica da Samas com o software Sysmac
  • Câmera inteligente OMRON FHV7 para manuseio de frascos guiado por visão
  • Robô OMRON manuseando frascos em uma aplicação de embalagem robótica de final de linha
  • Vista superior da célula de embalagem robótica de final de linha separando frascos de um alimentador circular para uma esteira
  • Robô SCARA OMRON i4H posicionado acima do alimentador circular em um sistema de embalagem robótica de final de linha
  • Célula de automação Samas fechada para operações de alimentação e embalagem de frascos
  • Close do robô SCARA i4H dentro da célula circular de manuseio de frascos
  • Controlador OMRON NJ e módulos de E/S usados em um sistema automatizado de manuseio de frascos
  • Câmera inteligente OMRON e hardware de comunicação industrial dentro de uma célula de embalagem robótica

Visão geral dos resultados:

Manuseio flexível de frascos para linhas de embalagem em setores regulados

Esta aplicação mostra como o manuseio de frascos no fim de linha pode ser automatizado para reduzir o trabalho manual, aumentar o throughput e simplificar as trocas de formato sem adicionar complexidade desnecessária. Em linhas que operam com múltiplos formatos de frascos, a solução ajuda a reduzir gargalos e melhora a transferência para processos de flow-pack, cartonagem e outras etapas posteriores de embalagem.

Se a sua equipe busca melhorar a alimentação de frascos, reduzir o manuseio manual ou dar suporte a operações de embalagem mais flexíveis, podemos ajudar a avaliar uma abordagem de automação que se adapte ao layout da sua linha, metas de produção e requisitos de formato.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consultoria

form robot background