Torna ai case study

Il cobot pallettizzatore compatto RC-1 risparmia energia spazio per un ROI rapido 

Caso di studio
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Alimentare & materie prime

update
Applicazione

Pallettizzazione

traffic
Soluzione robotica

Cobot OMRON

Risolvere le sfide di spazio, costo e flessibilità nell’automazione di pallettizzazione

La pallettizzazione manuale di scatole pesanti e pallet alti stava aumentando i costi di manodopera e consumando prezioso spazio a terra per i clienti di Reitec. I sistemi tradizionali richiedevano un ingombro elevato e un investimento significativo, rendendo un ROI rapido quasi impossibile. Il personale era esposto a sforzi ripetitivi, mentre le inefficienze operative limitavano la produttività.

Reitec Engineering Services, collaborando con OMRON, ha sviluppato il cobot pallettizzatore RC-1 per affrontare queste sfide. Combinando l’esperienza di Reitec nel controllo industriale con la tecnologia di automazione avanzata di OMRON, il team ha fornito una soluzione di automazione di pallettizzazione compatta che occupa uno spazio minimo e si integra perfettamente nelle linee esistenti. L’RC-1 gestisce carichi utili fino a 14 kg, opera fino a nove prelievi al minuto e ha una portata di 1300 mm. La visione integrata consente una rapida identificazione del prodotto e un rapido adattamento a nuove SKU o posizioni di presa.

Il risultato: il consumo energetico dell’RC-1 rimane al di sotto dei 100 watt a piena capacità, e il suo basso costo di acquisizione garantisce un breve periodo di ammortamento. I clienti beneficiano di costi operativi ridotti, migliore sicurezza dei lavoratori e della flessibilità di adattare l’automazione di pallettizzazione alle mutevoli esigenze di produzione—senza sacrificare prezioso spazio a terra.

Guarda la storia di Reitec:

Scarica in: Italiano | Spagnolo | Francese | Polacco | Turco

“Il robot di pallettizzazione RC-1 è la soluzione perfetta per queste applicazioni, grazie al basso costo di acquisizione combinato con un brevissimo ritorno sull’investimento. Ha un ingombro ridotto rispetto alle soluzioni di pallettizzazione tradizionali ha anche il vantaggio di un consumo ben al di sotto dei 100 watt piena capacità.” — Jose Manuel Rodriguez, Direttore Tecnico di Reitec 

  • Cobot pallettizzatore RC-1 in funzione in un ambiente di fabbrica
  • Operatore che interagisce con il cobot RC-1
  • Interfaccia del pannello di controllo del cobot RC-1
  • Cobot pallettizzatore RC-1 efficiente dal punto di vista energetico in azione
  • Braccio robotico RC-1 che impila scatole su un pallet

Panoramica dei risultati:

Automazione di pallettizzazione su misura per i produttori FMCG

Il cobot pallettizzatore RC-1 consente ai produttori di ridurre il consumo energetico al di sotto dei 100 watt, recuperare fino al 30% in più di spazio a terra e minimizzare i rischi di movimentazione manuale. Con una rapida integrazione e la capacità di adattarsi a nuove SKU o schemi di pallettizzazione, OMRON e Reitec offrono un’automazione che soddisfa le reali esigenze di produzione. Se desideri discutere i tuoi piani di progetto, il nostro team è qui per aiutarti a trovare l’automazione robotica giusta per le tue esigenze.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background