Torna ai case study

Automazione dell’alimentazione di bottiglie a fine linea con tracciamento circolare ad alta velocità 

Caso di studio
Robotic pick-and-place unit transferring bottles into conveyor lanes
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Medicale

update
Applicazione

Imballaggio

traffic
Soluzione robotica

Robot SCARA i4H

Una cella robotica compatta per il confezionamento di diagnostica medica

Nel confezionamento di diagnostica medica, l’alimentazione delle bottiglie a fine linea è spesso gestita manualmente o con sistemi meccanici convenzionali che possono essere difficili da adattare tra i vari formati. Per Samas Italy, questo creava un collo di bottiglia nella fase finale prima delle macchine flow-pack e incartonatrici, con lavoro manuale ripetitivo, flessibilità limitata e continuità di linea ridotta. L’obiettivo era automatizzare questa parte del processo senza aggiungere complessità non necessaria o richiedere un ingombro macchina elevato.

Per risolvere il problema, Samas ha sviluppato una cella compatta a tracciamento circolare insieme a OMRON, combinando robot SCARA i4H, il sistema di visione FHV7, servoazionamenti 1S e motori, e un controllore serie NJ all’interno dell’architettura Sysmac. Utilizzando la OMRON Robotics Packaging Library (ORPL), il robot identifica le bottiglie su un anello rotante, le traccia in movimento e le posiziona su un trasportatore lineare sincronizzato in un’unica sequenza continua.

Questo crea una soluzione robotica compatta per il confezionamento a fine linea con controllo del movimento preciso, complessità meccanica ridotta e cambi formato principalmente digitali.

Il risultato è un processo di alimentazione delle bottiglie più veloce e flessibile con produttività standard di 50–60 pezzi al minuto, che raggiunge fino a 80 pezzi al minuto in alcune configurazioni. Le operazioni manuali ripetitive a fine linea sono significativamente ridotte, l’affidabilità del processo è migliorata e i cambi formato possono essere completati rapidamente con un adeguamento meccanico minimo. Per Samas, il progetto ha automatizzato un difficile processo a fine linea supportando al contempo la flessibilità necessaria per ambienti di confezionamento regolamentati ad alto mix.

Guarda la soluzione Samas in azione:

“Oltre le nostre aspettative iniziali, siamo riusciti ad aumentare ulteriormente la velocità della macchina. Soprattutto, abbiamo davvero completato l’automazione della linea dall’inizio alla fine, eliminando un collo di bottiglia manuale critico.” — Marco Alfani, CEO di Samas 

  • Unità robotizzata pick-and-place che trasferisce bottiglie nelle corsie del trasportatore
  • Bottiglie che si muovono attraverso l'alimentatore circolare prima del prelievo e posizionamento robotizzato
  • Sistema circolare pick-and-place per il confezionamento robotizzato a fine linea di bottiglie per diagnostica medica
  • Ingegnere che programma la cella robotizzata Samas con il software Sysmac
  • Smart camera OMRON FHV7 per la movimentazione delle bottiglie guidata dalla visione
  • Robot OMRON che movimenta bottiglie in un'applicazione di confezionamento robotizzato a fine linea
  • Vista dall'alto della cella di confezionamento robotizzato a fine linea che smista bottiglie da un alimentatore circolare a un trasportatore
  • Robot SCARA OMRON i4H posizionato sopra l'alimentatore circolare in un sistema di confezionamento robotizzato a fine linea
  • Cella di automazione Samas chiusa per operazioni di alimentazione e confezionamento bottiglie
  • Primo piano del robot SCARA i4H all'interno della cella circolare di movimentazione bottiglie
  • Controller OMRON NJ e moduli IO utilizzati in un sistema automatizzato di movimentazione bottiglie
  • Smart camera OMRON e hardware di comunicazione industriale all'interno di una cella di confezionamento robotizzata

Panoramica dei risultati:

Movimentazione flessibile delle bottiglie per linee di confezionamento regolamentate

Questa applicazione mostra come la movimentazione delle bottiglie a fine linea possa essere automatizzata per ridurre il lavoro manuale, aumentare la produttività e semplificare i cambi formato senza aggiungere complessità non necessaria. Per le linee che gestiscono più formati di bottiglie, la soluzione aiuta a ridurre i colli di bottiglia e migliora il trasferimento verso flow-pack, incartonatrici e altri processi di confezionamento a valle.

Se il vostro team desidera migliorare l’alimentazione delle bottiglie, ridurre la movimentazione manuale o supportare operazioni di confezionamento più flessibili, possiamo aiutarvi a valutare un approccio di automazione adatto al layout della vostra linea, agli obiettivi di produttività e ai requisiti di formato.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background