Torna alle news
OMRON Robotics annuncia l’apertura degli ordini per i nuovi robot mobili autonomi della serie LD
I nuovi LD-150 e LD-300 consentono carichi utili superiori in ingombri ridotti, maggiore operatività e una gestione della flotta scalabile
18 novembre 2026 — Pleasanton, California — OMRON Robotics ha annunciato oggi l’apertura degli ordini per i modelli LD-150 e LD-300, la nuova generazione della sua serie di punta di robot mobili autonomi (AMR) LD. I nuovi modelli ampliano il portafoglio AMR di OMRON con soluzioni di trasporto compatte e ad alta capacità, ricarica wireless rapida e software di gestione della flotta integrato basato su OMRON FLOW Core.
Progettati per operazioni di produzione ad alta produttività, i nuovi AMR movimentano carichi più pesanti in spazi più ristretti con una maggiore operatività. Offrono una capacità di carico fino a 300 kg, navigano in corsie strette fino a 1 metro, viaggiano a velocità fino a 2,1 m/s e si ricaricano in modalità wireless in 30 minuti o meno.
La nuova piattaforma LD-150 e LD-300 si basa sulla consolidata esperienza di OMRON Robotics nelle soluzioni AMR. Entrambi i robot si adattano a contesti produttivi e logistici in continua evoluzione senza percorsi guidati fissi, marcatori a terra o nastri magnetici, offrendo ai team la flessibilità necessaria per regolare i percorsi dei materiali al variare dei flussi di lavoro.
“I produttori guardano oltre le singole attività di trasporto e si chiedono come i robot mobili possano migliorare il flusso dei materiali nell’intera operazione”, ha dichiarato Justin King, vice president of product management, marketing and business development di OMRON Robotics. “I nuovi LD-150 e LD-300 rispondono a questa esigenza con una maggiore capacità di carico, navigazione compatta, ricarica rapida e strumenti di gestione della flotta che aiutano i clienti a scalare l’automazione AMR su molteplici flussi di lavoro”.
Maggiore capacità e flessibilità per la movimentazione dei materiali
I modelli LD-150 e LD-300 estendono la piattaforma LD a carichi utili superiori, mantenendo la flessibilità necessaria per ambienti di produzione e logistica dinamici.
Gestione della flotta progettata per la scalabilità
Basati sul software FLOW Core, i nuovi modelli operano nello stesso ambiente di gestione della flotta dei robot della serie LD esistenti e delle piattaforme di robot mobili MD, OL e HD di OMRON. FLOW Core offre una gestione centralizzata della configurazione e funzionalità di integrazione avanzate e scalabili. Coordina inoltre il routing, il controllo del traffico e l’assegnazione dei compiti, con diagnostica e visibilità su flotte miste fino a 100 AMR.
I modelli LD-150 e LD-300 sono disponibili per l’ordine nelle Americhe e in Europa; le altre regioni seguiranno a breve. Le spedizioni inizieranno a gennaio 2027. La disponibilità può variare in base al paese e ai requisiti normativi locali.
Nel suo avviso pubblico (DA 26-1181) del 30 ottobre 2026, la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha annunciato che i modelli LD-150 e LD-300 sono esenti dalla FCC Covered List in virtù di un’approvazione condizionata.
Per ulteriori informazioni sui nuovi AMR della serie LD e sull’intera gamma di soluzioni di automazione di OMRON Robotics, visita robotics.omron.com.
Informazioni su OMRON Robotics
Forte di quasi 100 anni di innovazione OMRON e di oltre 40 anni di esperienza nella robotica, OMRON Robotics sviluppa soluzioni di automazione per la movimentazione, il trattamento e la produzione dei materiali. Come parte della divisione Industrial Automation Business di OMRON, l’azienda offre robot mobili autonomi, robot collaborativi e robot industriali progettati per migliorare produttività, flessibilità, sicurezza ed efficienza operativa.
Connettendo persone, macchine e dati in ambienti di fabbrica e magazzino, OMRON Robotics consente alle organizzazioni di implementare l’automazione su scala e di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. Per saperne di più, visita robotics.omron.com.
ROBOT MOBILI AUTONOMI
Costruiti per movimentare di più in meno spazio
La nuova serie LD sposta carichi più pesanti in spazi di produzione più ristretti con maggiore efficienza e minori tempi di inattività. Progettata per una movimentazione flessibile, mantiene fluido il flusso dei materiali dove la produzione ne ha più bisogno.