Torna ai case study

I robot di disinfezione UV-C eliminano il 99% dei virus superficiali nelle strutture ad alto traffico. 

Caso di studio
Close-up of UV-C technology on Disinfection Robot_cropped
riordina–riordina-freccia-sposta-disponi
Settore

Commerciale

aggiorna
Applicazione

Trasporto

traffico
Soluzione robotica

LD-60/90

Gestione dell’igiene delle strutture con tecnologia UV-C autonoma

Le strutture ad alto traffico come negozi al dettaglio, palestre e strutture ricettive necessitano di processi di pulizia coerenti e verificabili per contribuire a proteggere il personale e i visitatori. Durante la pandemia, molte aziende si sono affidate principalmente alla sanificazione manuale, richiedendo ai dipendenti di pulire le superfici a mano in ambienti ampi e affollati. Questo approccio richiedeva molto tempo, era difficile da convalidare e creava lacune nella copertura durante le ore di punta o i turni notturni.

Per migliorare la coerenza e la tracciabilità, OMRON ha collaborato con UV Systems UK per introdurre Robot di Disinfezione UV-C autonomi per strutture commerciali. Utilizzando lampade UV-C di precisione e navigazione avanzata, i robot possono muoversi in uno spazio senza operazione manuale, disinfettando le superfici esposte e registrando le aree completate per la reportistica.

In un supermercato di 100.000 sq. ft., un singolo robot può completare un ciclo di disinfezione in circa 2-3 ore eliminando fino al 99% di virus e altri agenti patogeni sulle superfici esposte. A differenza dei processi di pulizia a base chimica, la disinfezione UV-C riduce la necessità di sostanze aggressive e limita la quantità di lavoro manuale ripetitivo richiesto al personale.

I robot sono progettati per un funzionamento sicuro in ambienti commerciali attivi. I sensori integrati rilevano gli ostacoli e arrestano automaticamente il robot se una persona entra nell’area operativa. La connettività Wi-Fi consente inoltre ai facility manager di accedere a report in tempo reale, verificare i percorsi di disinfezione completati e identificare rapidamente eventuali aree mancate.

Automatizzando parte del flusso di lavoro di sanificazione, le aziende possono migliorare la coerenza della pulizia, supportare i requisiti normativi e fornire maggiore fiducia a dipendenti e clienti. La soluzione consente inoltre al personale di concentrarsi su attività di maggior valore anziché su compiti di pulizia ripetitivi. Con una lunga durata di servizio e un’efficacia comprovata contro agenti patogeni tra cui Covid, SARS, MERS ed Ebola, i Robot di Disinfezione UV-C forniscono un approccio tracciabile all’igiene per strutture con esigenze di pulizia impegnative.

Guarda la storia di topline:

Scarica in: Tedesco | Spagnolo | Francese | Polacco | Turco

““Con una durata minima di dieci anni e la capacità di eliminare tutti i batteri e i virus, il Robot UV-C è l’unico metodo comprovato per uccidere il Covid su tutte le superfici e i punti di contatto degli spazi di lavoro e di svago interni. È destinato a svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare le aziende britanniche a proteggere i propri clienti, il personale e il marchio per gli anni a venire.”” — Andrew Hunt, CEO di UV Systems Ltd. 

  • Robot di disinfezione in navigazione in una struttura ricettiva
  • Robot di disinfezione UV-C autonomo che igienizza una struttura pubblica
  • Primo piano della tecnologia UV-C sul Robot di disinfezione
  • Robot di disinfezione per la rimozione dei virus

Panoramica dei risultati:

Automazione pratica per l’igiene delle strutture

Mantenere l’igiene nelle strutture ad alto traffico richiede un equilibrio tra coerenza, sicurezza ed efficienza operativa. Le soluzioni di disinfezione autonoma di OMRON aiutano le aziende a rafforzare i flussi di lavoro di pulizia con tecnologia UV-C tracciabile che può essere integrata nei protocolli delle strutture esistenti.

Se il vostro team sta esplorando modi per migliorare la coerenza della disinfezione, ridurre le esigenze di pulizia manuale o supportare operazioni più sicure nelle strutture, possiamo aiutarvi a identificare un approccio adatto al vostro ambiente.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background