성공 사례로 돌아가기

Mackle Petfoods, 자동화 정밀도로 분당 135개 파우치 포장 

성공 사례
생산 라인의 반려동물 사료 파우치용 자동화 포장 솔루션
reorder–reorder-arrow-move-arrange
산업

식품 및 원자재

업데이트
응용

포장

트래픽
로봇 솔루션

iX4

로봇 공학 및 비전으로 노동 집약성과 배치 오류 해결

1회 제공용 재활용 가능 반려동물 사료 포장에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 Mackle Petfoods는 파우치 처리 공정을 재고해야 했습니다. 수작업은 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 정렬 불량 및 오염을 방지하기 위해 지속적인 주의가 필요했습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 Mackle은 Clevertech 및 OMRON과 협력하여 새로운 연포장 라인의 핵심 단계를 자동화했습니다. 자동화 포장 솔루션은 iX4 병렬 로봇, OMRON FH 비전 시스템, PLC 제어를 통합하여 분당 최대 135개의 파우치를 처리하며, 각각 ±1mm 정확도로 배치됩니다. 로봇은 맞춤형 3D 프린팅 그리퍼를 사용하여 매우 유연한 파우치를 관리하고, 효율적인 보관 및 다중 맛 카톤 포장을 위해 “스마트” 크레이트에 안정적으로 삽입합니다.

수작업과 달리 자동화 시스템은 배치 오류와 전용 픽앤플레이스 작업자의 필요성을 제거합니다. 이제 한 명의 기술자가 전체 공정을 감독합니다. 시스템의 컴팩트한 설치 면적은 공장 공간의 30%를 확보하여 향후 확장을 가능하게 하고 최소한의 투자로 생산량을 두 배로 늘립니다. OMRON의 비전 카메라는 수분이나 반사가 있어도 파우치 방향과 그래픽을 식별합니다. 동기화된 컨베이어 및 로봇 모듈은 형태나 인쇄 변형에 관계없이 모든 파우치를 주의 깊고 정밀하게 처리합니다.

단일 소재 BOPP 파우치 및 완전 재활용 가능 구성 요소로 전환함으로써 Mackle은 다가오는 EU 지속 가능성 규정을 앞서가며 폐기물을 줄이고 순환 경제 모델을 지원하는 동시에 포장 운영을 미래 대비합니다.

Mackle Petfoods의 이야기를 시청하십시오:

다운로드 언어: 스페인어 | 프랑스어 | 이탈리아어 | 독일어 | 폴란드어

“우리는 효율성과 생산성을 높이고 운영의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 완전히 수동적인 공정을 자동화하고자 했습니다. 현재 분당 135개의 파우치를 생산하고 있으며, 이 시스템은 그 용량을 두 배로 늘릴 수 있도록 설계되었습니다.” — Gareth Rogers, 엔지니어링 책임자, Mackle Petfoods 

  • 다양한 크기와 형태의 식품 파우치
  • 생산 라인의 반려동물 사료 파우치용 자동화 포장 솔루션
  • Clevertech 및 OMRON 시스템으로 자동화 포장 솔루션을 점검하는 엔지니어
  • 공장 환경에서 자동화 포장 솔루션을 구현하는 로봇 암
  • 1회 제공용 파우치를 위한 고속 자동화 포장 솔루션
  • 놀고 있는 두 마리의 고양이
  • Mackle Petfoods의 컨베이어 벨트
  • 포장된 식품 파우치
  • OMRON iX4 병렬 로봇(델타 로봇이라고도 함)
  • 포장 솔루션을 위한 델타 셀

결과 개요:

귀사의 생산 라인을 위한 맞춤형 자동화

Mackle의 파우치 포장 시스템은 로봇 공학, 비전 및 제어 기술이 속도, 정확도 및 포장 효율성을 개선하는 동시에 복잡한 취급 과제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다. 귀사의 팀이 포장 처리량을 개선하고, 배치 오류를 줄이거나, 새로운 포장재를 지원할 방법을 찾고 있다면, 귀사의 생산 라인에 적합한 자동화 접근 방식을 식별하도록 도와드릴 수 있습니다.