Voltar aos estudos de caso

Fabricante de produtos de higiene pessoal reduz o tempo de inatividade dispendioso com o cobot OMRON TM5-700 

Estudo de caso
Operator collaborating with OMRON TM5-700 cobot for assembly automation in electric shaver manufacturing_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Bens de consumo

atualizar
Aplicação

Fixação de parafusos

tráfego
Solução robótica

Cobot OMRON TM5-700

Resolvendo atrasos de troca manual na produção de produtos de higiene pessoal de alta variedade

Um fabricante líder de produtos de higiene pessoal foi desafiado por atrasos regulares em sua linha de montagem de barbeadores elétricos. As frequentes trocas de produtos exigiam trocas manuais de ferramentas e um longo retreinamento, resultando em horas de produção perdidas e produção inconsistente. Operadores qualificados gastavam um tempo significativo ajustando acessórios e verificando a fixação dos parafusos, enquanto cada nova variante de produto introduzia risco de erro humano e tempo de inatividade prolongado.

Para resolver esses gargalos, a OMRON integrou o robô colaborativo TM5-700 ao processo de automação de montagem. A interface de programação intuitiva do cobot permitiu que os operadores configurassem novos tipos de produtos em minutos, eliminando a necessidade de treinamento especializado. A troca de matrizes em um único minuto (SMED) tornou-se prática padrão, com o cobot se adaptando automaticamente a vários formatos de produto e executando a fixação precisa dos parafusos para cada unidade.

O benefício foi imediato e mensurável. O tempo de troca caiu 80%, permitindo que o fabricante respondesse rapidamente à demanda do mercado e introduzisse novos modelos sem sacrificar a taxa de transferência. A automação de montagem também melhorou a consistência do processo, com o TM5-700 oferecendo qualidade repetível e reduzindo o retrabalho. Os operadores agora se concentram em tarefas de maior valor, com o cobot lidando com as etapas de montagem de rotina com segurança e eficiência.

Assista à história:

“Os cobots da OMRON são projetados para serem extremamente flexíveis, tanto na forma como são simples de programar quanto na forma como podem ser usados. Aqui, o cliente pode alcançar a troca de matrizes em um único minuto (SMED), movendo-se de um tipo de produto para outro extremamente rápido.” — Barry Oorbeek, Gerente de Contas Chave de Soluções Industriais da OMRON Benelux  

  • Operador colaborando com o cobot OMRON para automação de montagem na fabricação de barbeadores elétricos
  • Automação de montagem com cobot OMRON TM5-700 para produção de barbeadores elétricos
  • Cobot garante montagem segura na produção de barbeadores elétricos
  • Automação de montagem com cobot OMRON para produção de barbeadores elétricos

Visão geral dos resultados:

Automação de montagem flexível para trocas frequentes

Quando as equipes de produção gerenciam mudanças frequentes de modelo, até mesmo pequenas melhorias no tempo de troca, qualidade e consistência podem fazer uma diferença significativa. A OMRON ajuda os fabricantes a usar robôs colaborativos e automação de montagem para dar suporte a operações mais flexíveis e confiáveis.

Se desafios semelhantes fazem parte do seu ambiente de produção, nossa equipe pode ajudar a explorar uma abordagem que se adapte ao seu fluxo de trabalho e objetivos de longo prazo.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consultoria

form robot background