Volver a casos de estudio

La asistencia automatizada de máquinas aumenta la capacidad y la eficiencia en las marcas de calidad láser 

Caso práctico
Cobot realizando la automatización de la asistencia de máquinas en la estación de marcado láser
reordenar–reordenar-flecha-mover-organizar
Industria

Digital

actualizar
Aplicación

Atención de máquinas

tráfico
Solución robótica

Cobot OMRON TM5-900

De la espera manual a una producción fiable y desatendida

Laser Quality Markings, con sede en Halikko, Finlandia, es famosa por ofrecer marcados láser permanentes y precisos en una amplia variedad de materiales para clientes que exigen una precisión y durabilidad excepcionales. A medida que aumentaban los pedidos, la empresa se enfrentaba a un reto fundamental: la escasez de mano de obra manual amenazaba la capacidad de producción, mientras que los operarios cualificados dedicaban demasiado tiempo a tareas repetitivas de asistencia de máquinas en lugar de centrarse en trabajos creativos y esenciales para el negocio.

Para superar estos obstáculos, Laser Quality Markings se asoció con Heina Ltd para implementar una solución automatizada de asistencia de máquinas utilizando un robot colaborativo TM5-900 de OMRON. Integrado con un dispositivo de marcado láser Cajo y respaldado por un controlador NX1P2 de OMRON, una interfaz NA5 y un escáner de seguridad OS32C, el cobot ahora recoge las materias primas de un alimentador, las carga en la estación de marcado láser y retira las piezas terminadas automáticamente. El sistema incluso alerta a los operarios cuando es necesario rellenar la estación de alimentación, lo que permite que la producción se ejecute de forma ininterrumpida durante periodos prolongados.

Los resultados han sido espectaculares: se han eliminado los largos periodos de espera para los operarios, lo que les permite concentrarse en el diseño y otras tareas de gran valor. La producción continúa sin problemas, incluso durante las bajas por enfermedad o las vacaciones, lo que garantiza una mayor eficiencia, fiabilidad y flexibilidad. Los costes laborales han disminuido y la empresa está ahora en condiciones de ampliar aún más su capacidad añadiendo más celdas automatizadas en el futuro.

Vea la historia de Laser Quality Markings:

Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco

“Queríamos mejorar nuestra capacidad de producción y reducir los tiempos de espera, al tiempo que podíamos asignar tareas más importantes a nuestros operarios. Anteriormente, tenían que soportar largos periodos de espera mientras operaban la máquina láser manualmente.” — Kim Nivalinna, CEO, Laser Quality Markings 

  • Componente con marcado láser preciso después de la asistencia automatizada de la máquina
  • Cobot realizando la automatización de la asistencia de máquinas en la estación de marcado láser
  • Operario supervisando el robot colaborativo durante el proceso de asistencia
  • Línea de producción automatizada con cobots de asistencia de máquinas
  • Robot colaborativo que automatiza la asistencia de máquinas de marcado láser
  • Productos marcados con láser

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para aplicaciones de asistencia de máquinas

OMRON colaboró estrechamente con Laser Quality Markings para diseñar una solución de automatización adaptada a sus necesidades de producción únicas. Al integrar la robótica colaborativa y los sistemas de seguridad, permitimos un marcado láser continuo y desatendido, liberando personal cualificado y garantizando una producción fiable. Si está buscando un socio que le ayude a resolver sus propios retos de producción con la automatización personalizada, pongámonos en contacto.

Volver a casos de estudio

rss

Reservar una consulta

form robot background