Torna ai case study

Aumento della produzione del 15% presso Topcustom grazie alla finitura di precisione dei lavelli abilitata da cobot 

Caso di studio
Cobot precisely removing acrylic glue band from sink rim_crop
riordina–riordina-freccia-sposta-disponi
Settore

Sanitari

aggiorna
Applicazione

Finitura

traffico
Soluzione robotica

Cobot OMRON TM12

Dalla rimozione manuale della colla alla finitura di precisione automatizzata

Topcustom, produttore italiano di lavelli da bagno personalizzati in Ocritech, necessitava di un metodo più coerente per rifinire un’ampia gamma di geometrie di prodotto. Gli operatori rimuovevano manualmente le bande di colla acrilica e sbavavano vari contorni, il che richiedeva manodopera specializzata, introduceva variabilità ed estendeva i tempi di consegna durante i picchi di mix di prodotti.

Per migliorare il processo, Topcustom ha implementato un robot collaborativo OMRON TM12 con uno sbraccio di 1300 mm. Utilizzando i dati CAD/CAM del modello 3D di ogni cliente, il sistema genera percorsi utensile per la rimozione dei residui di colla e la rifinitura dei bordi, con regolazioni mantenute per la produzione ripetuta. Gli scanner di sicurezza integrati consentono il funzionamento supervisionato mettendo in pausa il movimento quando il personale entra nella zona di lavoro.

La cella automatizzata ha contribuito ad aumentare la produzione del 15% a oltre 800 lavelli a settimana, supportando al contempo una finestra costante di due settimane dall’ordine alla consegna. Ha inoltre ridotto le rilavorazioni, liberato gli operatori dalla finitura manuale ripetitiva e creato le basi per la futura pianificazione digitale e tracciabilità.

Guarda la storia di Topcustom:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

Panoramica dei risultati:

  • Bordo del lavello sbavato in modo consistente dopo il processo di finitura automatizzata
  • Percorso utensile CAD CAM preparato per la finitura automatizzata dei contorni dei lavelli
  • Operatore che supervisiona la cella di finitura del cobot mentre lo scanner di sicurezza mette in pausa il movimento
  • Cobot che rimuove con precisione la banda di colla acrilica dal bordo del lavello

Automazione su misura per la finitura di precisione

La finitura di precisione può essere impegnativa in ambienti di produzione high-mix con requisiti rigorosi di igiene e qualità delle superfici. OMRON ha lavorato a stretto contatto con Topcustom per sviluppare una cella robotica che combina robot collaborativi, sicurezza integrata e flusso di dati CAD/CAM.

La soluzione supporta una qualità di finitura più prevedibile, liberando il personale qualificato per lavori a maggior valore aggiunto. Se il vostro team sta esplorando modi per ridurre i colli di bottiglia manuali o migliorare i flussi di lavoro della produzione personalizzata, possiamo aiutarvi a identificare l’approccio più adatto al vostro processo.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background