Torna ai case study

ŠKODA automatizza il trasporto dei materiali nella produzione automobilistica 

Caso di studio
Robot mobile OMRON LD che supporta il trasporto autonomo dei materiali attraverso un corridoio produttivo di ŠKODA AUTO
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Automotive

update
Applicazione

Trasporto del materiale

traffic
Soluzione robotica

Robot mobile serie LD

Migliorare la logistica interna automobilistica con il trasporto autonomo tramite robot mobile

Nella produzione automobilistica, la movimentazione ripetitiva dei materiali può gravare inutilmente sui dipendenti creando al contempo opportunità di ritardi nel flusso produttivo. Nello stabilimento di Vrchlabí di ŠKODA AUTO nella Repubblica Ceca, i componenti dovevano essere trasportati regolarmente tra il centro di misurazione meccanica e le macchine di lavorazione — un’attività di routine ma essenziale nell’ambiente produttivo.

Per migliorare questo processo, ŠKODA ha implementato un robot mobile OMRON LD per il trasporto autonomo dei materiali. Il robot ora completa circa 120 viaggi al giorno, percorrendo circa 35 km giornalieri trasportando componenti tra le aree di misurazione e lavorazione.

Utilizzando sensori e scanner laser, il robot mobile rileva persone, veicoli e ostacoli mentre si muove nello stabilimento. Poiché non richiede percorsi guidati fissi, strisce magnetiche o riflettori, la soluzione aiuta ŠKODA AUTO a mantenere un flusso dei materiali flessibile riducendo le attività di trasporto manuale ripetitive.

Guarda la storia di ŠKODA:

“Automatizzando il trasporto ripetitivo dei materiali, ŠKODA AUTO ha migliorato la coerenza della logistica interna consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività produttive di maggior valore.” — Team OMRON Mobile Robotics 

  • Robot mobile OMRON LD che naviga intorno alle attrezzature industriali durante la movimentazione automatizzata dei materiali
  • Robot mobile OMRON LD agganciato a un carrello per materiali per la logistica interna automatizzata presso ŠKODA AUTO
  • Robot mobile OMRON LD che movimenta componenti attraverso l'area produttiva di ŠKODA AUTO per la movimentazione autonoma dei materiali
  • Robot mobile OMRON LD che supporta il trasporto autonomo dei materiali attraverso un corridoio produttivo di ŠKODA AUTO
  • Robot mobile OMRON LD che naviga facilmente intorno a un carrello elevatore per un trasporto flessibile dei materiali nella produzione automobilistica
  • Vista dall'alto del robot mobile OMRON LD che esegue il trasporto tramite robot mobile tra carrelli per materiali
  • Robot mobile OMRON LD che automatizza il trasporto dei materiali nell'area logistica di ŠKODA AUTO

Panoramica dei risultati:

Migliorare il flusso dei materiali senza infrastrutture fisse

Il trasporto ripetitivo può rallentare i team di produzione, specialmente quando percorsi, layout e necessità di materiali cambiano. I robot mobili OMRON aiutano ad automatizzare la logistica interna senza percorsi guidati fissi, strisce magnetiche o modifiche importanti al pavimento.

Se il vostro team sta valutando come movimentare componenti, carrelli o materiali in modo più efficiente, OMRON può aiutare a esaminare l’applicazione e identificare un passo pratico successivo.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background