성공 사례로 돌아가기

Coboloader, FMCG 케이스 이렉터용 자동 포장에서 분당 40박스 달성 

성공 사례
Coboloader streamlining automatic packaging in Manufacturing
reorder–reorder-arrow-move-arrange
산업

식품 및 원자재

update
응용

팔레타이징 및 디팔레타이징

traffic
로봇 솔루션

OMRON 협동로봇

협동 로봇으로 카톤 로딩의 인력 부족과 안전 위험 해결

FMCG 생산업체는 트레이 성형기에 카톤을 적재할 작업자를 채용하고 유지하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아 처리량이 일정하지 않고 안전 위험이 증가합니다. 수동 로딩은 포장 공정을 지연시키고 라인 말단의 효율과 작업 인체공학을 제한합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Inser Robótica S.A.포장 라인을 위한 협동 로봇 셀인 COBOLOADER를 개발했습니다. 이 시스템은 케이스 이렉터에 공급되는 벨트 컨베이어 위에 카톤 적층물을 안정적으로 배치하며, 다양한 기계 유형에 대응합니다. 2,500mm x 1,800mm의 컴팩트한 설치 면적으로 COBOLOADER는 기존 레이아웃을 방해하지 않고 협소한 공간에도 설치할 수 있습니다.

OMRON 협동 로봇으로 구동되는 COBOLOADER는 높은 생산성을 제공하며, 최대 35,000시간 동안 최소한의 유지보수로 분당 최대 40박스를 처리합니다. 통합 안전 스캐너가 작업자가 접근하면 자동으로 속도를 낮춰 안전한 협업을 보장합니다. 전력 소비는 400W 수준이며 압축 공기 사용량은 시간당 6리터 미만으로, 지속 가능한 운영을 지원합니다.

카톤 로딩 자동화는 FMCG 제조업체가 생산성을 높이고 작업자 안전을 강화하며 ROI를 더 빠르게 달성하도록 지원하여, 더 안전하고 효율적이며 확장 가능한 포장을 구현합니다.

Inser Robótica의 스토리를 확인하십시오:

결과 개요:

  • 자동 포장용 Coboloader 로봇
  • OMRON의 포장 자동화
  • FMCG 생산을 위한 자동 포장 시스템
  • FMCG 자동화를 위한 COBOLOADER의 케이스 이렉터 로딩
  • 자동 포장을 간소화하는 Coboloader
  • 케이스 이렉터 로딩을 위한 자동 포장 솔루션

FMCG 제조업체를 위한 맞춤형 자동 포장

Coboloader 로봇은 케이스 이렉터 로딩을 더 빠르고 안전하며 에너지 효율적으로 만듭니다. 어떤 생산 라인에도 적용 가능한 유연한 설계와 신속한 통합을 통해 Inser Robótica와 OMRON은 FMCG의 실제 과제를 해결하는 자동화를 제공합니다. 포장 공정 자동화에 관심이 있으시다면, 당사 팀이 귀사의 프로젝트에서 신뢰할 수 있는 고성능 결과를 달성할 수 있도록 지원해 드리겠습니다. 함께 가능한 방법을 살펴보십시오.