성공 사례로 돌아가기

UV-C 소독 로봇, 고밀도 시설에서 표면 바이러스 99% 제거 

성공 사례
Close-up of UV-C technology on Disinfection Robot_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
산업

상업

업데이트
응용

운송

트래픽
로봇 솔루션

LD-60/90

자율 UV-C 기술로 시설 위생 문제 해결

소매점, 체육관, 접객 시설과 같은 유동 인구가 많은 시설은 직원과 방문객을 보호하기 위해 일관되고 검증 가능한 청소 프로세스가 필요합니다. 팬데믹 기간 동안 많은 기업들은 수작업 소독에 크게 의존했으며, 직원들이 넓고 붐비는 환경 전체에서 손으로 표면을 청소해야 했습니다. 이러한 방식은 시간이 많이 소요되고 검증이 어려웠으며, 피크 시간대나 야간 교대 근무 중에 커버리지 공백이 발생했습니다.

일관성과 추적 가능성을 개선하기 위해 OMRON은 UV Systems UK와 협력하여 상업 시설용 자율 UV-C 소독 로봇을 도입했습니다. 정밀 UV-C 램프와 고급 내비게이션을 사용하여 로봇은 수동 조작 없이 공간을 이동하며 노출된 표면을 소독하고 완료된 영역을 기록하여 보고할 수 있습니다.

100,000평방피트 규모의 슈퍼마켓에서 단일 로봇은 약 2~3시간 내에 소독 사이클을 완료하며 노출된 표면의 바이러스 및 기타 병원균을 최대 99%까지 제거할 수 있습니다. 화학 기반 청소 프로세스와 달리 UV-C 소독은 강한 물질의 필요성을 줄이고 직원에게 요구되는 반복적인 수작업의 양을 제한합니다.

로봇은 활성 상업 환경에서 안전한 작동을 위해 설계되었습니다. 통합 센서가 장애물을 감지하고 사람이 작동 영역에 들어오면 자동으로 로봇을 정지시킵니다. Wi-Fi 연결을 통해 시설 관리자는 실시간 보고서에 액세스하고, 완료된 소독 경로를 확인하며, 누락된 영역을 신속하게 식별할 수 있습니다.

소독 워크플로의 일부를 자동화함으로써 기업은 청소 일관성을 개선하고, 규제 요구 사항을 지원하며, 직원과 고객에게 더 큰 신뢰를 제공할 수 있습니다. 이 솔루션은 또한 직원이 반복적인 청소 작업보다 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 합니다. 긴 서비스 수명과 코로나, SARS, MERS, 에볼라를 포함한 병원균에 대한 입증된 효능을 갖춘 UV-C 소독 로봇은 까다로운 청소 요구 사항을 가진 시설을 위한 추적 가능한 위생 접근 방식을 제공합니다.

Topline의 사례를 시청하십시오:

다운로드 언어: 독일어 | 스페인어 | 프랑스어 | 폴란드어 | 터키어

“최소 10년의 수명과 모든 박테리아 및 바이러스를 제거하는 능력을 갖춘 UV-C 로봇은 실내 업무 및 여가 공간의 모든 표면과 접촉 지점에서 코로나19를 사멸시키는 유일하게 입증된 방법입니다. 이 로봇은 향후 수년간 영국 기업들이 고객과 직원, 그리고 브랜드를 보호하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것입니다.” — UV Systems Ltd.의 CEO, 앤드류 헌트(Andrew Hunt) 

  • 접객 시설을 이동하는 소독 로봇
  • 공공 시설을 소독하는 자율 UV-C 소독 로봇
  • 소독 로봇의 UV-C 기술 클로즈업
  • 바이러스 제거를 제공하는 소독 로봇

결과 개요:

시설 위생을 위한 실용적인 자동화

유동 인구가 많은 시설의 위생을 유지하려면 일관성, 안전성, 운영 효율성의 균형이 필요합니다. OMRON의 자율 소독 솔루션은 기존 시설 프로토콜에 통합할 수 있는 추적 가능한 UV-C 기술로 기업의 청소 워크플로를 강화하는 데 도움을 줍니다.

귀사 팀이 소독 일관성을 개선하거나, 수작업 청소 수요를 줄이거나, 더 안전한 시설 운영을 지원하는 방법을 모색하고 있다면, 귀사 환경에 적합한 접근 방식을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.