Voltar às notícias

OMRON Robotics demonstrará robôs móveis autônomos de próxima geração na Automate 2026 

Notícias
Hero do comunicado de imprensa da Automate 2026 para o site

Avançando o fluxo de materiais mais inteligente com os novos AMRs LD-150 e LD-300

9 de junho de 2026 — Pleasanton, Califórnia — A OMRON Robotics demonstrará a próxima geração de seus principais robôs móveis autônomos (AMRs) da série LD — o LD-150 e o LD-300 — na Automate 2026, que será realizada de 22 a 25 de junho no McCormick Place em Chicago, IL. No estande #3080, os participantes verão os novos AMRs operando em aplicações de transporte de materiais.

Com previsão de início de envio no 4º trimestre de 2026, os novos modelos movem mais em menos espaço, trazendo maior capacidade de carga útil, recursos avançados de segurança e melhorias de desempenho para a plataforma da série LD.

“Os LD-150 e LD-300 oferecem aos clientes uma plataforma de AMR mais flexível para tarefas de transporte mais pesadas em espaços mais restritos, com carregamento sem fio rápido e integração com o OMRON FLOW Core para simplificar a implantação e o gerenciamento de frotas mistas.” — Justin King, Vice-Presidente de Gestão de Produtos, Desenvolvimento de Negócios e Marketing, OMRON Robotics 

Ao contrário dos veículos guiados automatizados (AGVs) tradicionais ou sistemas de caminho fixo, esses AMRs se adaptam dinamicamente a layouts, pessoas e fluxos de trabalho em mudança, ajudando as equipes de operações a reduzir o transporte manual, melhorar o fluxo de materiais e escalar a automação sem grandes mudanças de infraestrutura.

“Os fabricantes estão sob pressão para movimentar materiais mais rapidamente, ao mesmo tempo em que se adaptam a restrições de mão de obra, mudanças de layout e ao aumento das demandas de produtividade”, disse Justin King, vice-presidente de gestão de produtos, desenvolvimento de negócios e marketing na OMRON Robotics. “Os LD-150 e LD-300 oferecem aos clientes uma plataforma de AMR mais flexível para tarefas de transporte mais pesadas em espaços mais restritos, com carregamento sem fio rápido e integração com o OMRON FLOW Core para simplificar a implantação e o gerenciamento de frotas mistas.”

Projetados para transporte de materiais de alta produtividade

A linha expandida adiciona novos recursos de desempenho, tempo de atividade, navegação e integração de frota para transporte de materiais de alta produtividade em ambientes de produção exigentes.

  • Design compacto de alta carga útil: Suporta até 150 kg em uma pegada de 500 mm de largura para o LD-150 e até 300 kg em uma pegada de 580 mm de largura para o LD-300.
  • Maior disponibilidade de transporte: Oferece velocidades de até 2,1 m/s e carregamento indutivo sem fio em 30 minutos ou menos.
  • Projetado para ambientes em mudança: Suporta transições de instalações, incluindo rampas com inclinações de até 5 graus.
  • Integrado para escalabilidade segura: Combina cobertura de scanner de segurança de até 360 graus, conformidade com ISO 3691-4:2023 e suporte FLOW Core para implantação escalável junto com frotas existentes da Série LD e robôs móveis OMRON.
Vista frontal do LD-300
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-300 with ROEQ Cart Solution Application Render
LD-150 Side View
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover
LD-150 with Nord Cart Mover Application Render

Automação completa de um único parceiro

Os visitantes da Automate também verão como o portfólio combinado da OMRON conecta robótica móvel, controle de máquinas, visão, segurança e dados em ambientes de produção integrados. Demonstrações de parceiros com ROEQ e Nord Modules mostrarão como AMRs, soluções topper e tecnologias de suporte se unem para fluxos de trabalho reais de fabricação e logística.

Soluções em destaque em exibição:

Para saber mais sobre as soluções de automação da OMRON Robotics, visite o estande #3080 na Automate ou explore nossos mais recentes casos de sucesso de clientes.

Sobre a OMRON Robotics

Apoiada por quase 100 anos de inovação da OMRON e mais de 40 anos de expertise em robótica, a OMRON Robotics fornece soluções de automação robótica para aplicações de fabricação, logística e manuseio de materiais. Como parte do Negócio de Automação Industrial da OMRON, a empresa oferece robôs móveis autônomos, robôs colaborativos e robôs industriais projetados para ajudar os clientes a melhorar a produtividade, flexibilidade, segurança e eficiência operacional.

Por meio de software avançado, plataformas de programação intuitivas e tecnologias de automação integradas, a OMRON Robotics ajuda os fabricantes a implantar soluções escaláveis que conectam pessoas, máquinas e dados em ambientes de produção e armazém.

Voltar às notícias

rss

Mantenha-se conectado

form robot background