Back to case studies

ERKO 与欧姆龙通过柔性自动化推进线束生产 

案例研究
erko_newspri_sol
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

数字

update
应用

装配

traffic
机器人解决方案

i4L SCARA 机器人

专为自动化端子处理、快速换型和稳定质量定制的解决方案

ERKO 是一家电缆附件和电气连接解决方案制造商,致力于实现线束生产中要求极高的部分自动化:多种变体小端子的处理、分拣和加工。挑战不仅仅在于吞吐量。不同的端子类型、频繁的产品更换以及对可靠放置的需求,使得该过程所需的柔性超出了传统供料和处理系统所能提供的范围。ERKO 需要一种能够在紧凑的生产单元中结合精度、重复性和适应性的解决方案。

为了满足这些要求,ERKO 与欧姆龙合作开发了一个集成系统,该系统以 i4L SCARA 机器人、FH 视觉系统 以及针对散装金属部件定制的供料概念为核心。该解决方案能够在进入下游加工步骤之前,识别、呈现并以正确的方向抓取端子。机器人的速度和重复性使其非常适合高周期的处理任务,而视觉系统则支持精确抓取和一致定位。结合供料设置,该系统创建了一个柔性的线束自动化解决方案,减少了人工干预并支持快速产品换型。

车间的易用性也是该项目的关键部分。机器单元包含一个 欧姆龙 HMI,允许操作员以结构化的方式管理配方和设置,有助于系统在日常生产中保持实用性。通过将 i4L SCARA 机器人、机器视觉和智能供料结合在一个协调的过程中,ERKO 和欧姆龙创建了一个生产解决方案,在提高一致性的同时,保持对不断变化的制造要求的响应。

观看 ERKO 解决方案的实际应用:

“这台机器的核心不仅是生产线本身,而是智能、自适应自动化的整个概念——通用性和完全自动化在这里相辅相成。” —— Marcin Pawlak,ERKO 新产品开发经理 

  • 带有标签和剥线端的预制导线,用于线束组装
  • ERKO 生产设施中的线束自动化单元
  • 欧姆龙机器人在自动化工作站处理散装金属端子
  • 配备欧姆龙机器人和端子供料器的线束自动化
  • i4L SCARA 机器人在机器单元内从供料器分拣和抓取端子
  • 操作员使用欧姆龙 HMI 调整机器设置
  • 视觉相机正在自动装配站检测组件
  • 线束自动化供料器呈现铜端子,供 eCobra SCARA 机器人抓取

结果概览:

专为线束生产定制的自动化

ERKO 与欧姆龙的合作展示了专注的自动化概念如何解决非常具体的制造挑战:在不牺牲速度或柔性的情况下处理小型、多变的组件。通过将机器人、视觉和智能供料整合到一个系统中,该项目为更可靠、更具适应性的线束生产提供了一个实用的模型。

对于寻求自动化端子处理、电线加工或类似高变动任务的制造商来说,该项目展示了匹配良好的自动化解决方案所能达到的效果。我们的团队随时准备帮助您确定适合您生产环境的方法。