Zurück zu den News
OMRON Robotics gibt den Verkaufsstart der neuen autonomen mobilen Roboter der LD-Serie bekannt
LD-150 und LD-300 bieten höhere Nutzlasten bei kompakten Design, mehr Betriebszeit und skalierbares Flottenmanagement
18. November 2026 — Pleasanton, Kalifornien — OMRON Robotics hat heute den Verkaufsstart der LD-150 und LD-300 bekannt gegeben. Die beiden autonomen mobilen Roboter (AMRs) bilden die nächste Generation der bewährten LD-Serie. Sie erweitern das AMR-Portfolio von OMRON um kompakte Transportlösungen für höhere Nutzlasten, schnelles kabelloses Laden und integriertes Flottenmanagement mit OMRON FLOW Core.
Die neuen AMRs wurden für Fertigungsbetriebe mit hohem Durchsatz entwickelt. Sie transportieren schwerere Lasten auch durch enge Bereiche und ermöglichen längere Betriebszeiten. Die Roboter bewegen Nutzlasten von bis zu 300 kg, navigieren durch Gänge ab einem Meter Breite und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 2,1 m/s. Kabellos lassen sie sich in höchstens 30 Minuten aufladen.
Mit dem LD-150 und dem LD-300 baut OMRON Robotics auf seiner langjährigen Erfahrung mit autonomen mobilen Robotern auf. Beide Modelle passen sich flexibel an veränderte Produktions- und Logistikumgebungen an – ohne feste Führungslinien, Bodenmarkierungen oder Magnetbänder. So können Unternehmen Transportrouten anpassen, wenn sich Arbeitsabläufe verändern.
„Hersteller betrachten nicht mehr nur einzelne Transportaufgaben. Sie fragen zunehmend, wie mobile Roboter den Materialfluss im gesamten Betrieb verbessern können“, sagt Justin King, Vice President für Produktmanagement, Marketing und Geschäftsentwicklung bei OMRON Robotics. „Der neue LD-150 und der LD-300 erfüllen diesen Bedarf mit höheren Nutzlasten, Navigation auf engem Raum, schnellem Laden und Flottenmanagementfunktionen. Damit können Kunden die AMR-Automatisierung auf weitere Arbeitsabläufe ausweiten.“
Mehr Kapazität und Flexibilität für den Materialtransport
Der LD-150 und der LD-300 erweitern die LD-Plattform um höhere Nutzlasten und behalten zugleich die Flexibilität, die in dynamischen Produktions- und Logistikumgebungen gefragt ist.
Flottenmanagement für den skalierbaren Einsatz
Mit der Software FLOW Core lassen sich die neuen Modelle in derselben Flottenmanagementumgebung betreiben wie bestehende Roboter der LD-Serie sowie die mobilen Roboterplattformen MD, OL und HD von OMRON. FLOW Core bietet eine zentrale Konfigurationsverwaltung und erweiterte, skalierbare Integrationsmöglichkeiten. Die Software koordiniert außerdem Routen, Verkehrssteuerung und Aufgabenverteilung und bietet Diagnosefunktionen sowie einen Überblick über gemischte Flotten mit bis zu 100 AMRs.
Der LD-150 und der LD-300 können ab sofort in Nord- und Südamerika sowie in Europa bestellt werden. Weitere Regionen folgen in Kürze. Die Auslieferung beginnt im Januar 2027. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und lokalen regulatorischen Anforderungen variieren.
In ihrer öffentlichen Bekanntmachung (DA 26-1181) vom 30. Oktober 2026 gab die US-Fernmeldebehörde Federal Communications Commission (FCC) bekannt, dass der LD-150 und der LD-300 im Rahmen einer bedingten Zulassung von der FCC Covered List ausgenommen sind.
Weitere Informationen zu den neuen AMRs der LD-Serie und zum gesamten Automatisierungsportfolio von OMRON Robotics finden Sie unter robotics.omron.com.
Über OMRON Robotics
Aufbauend auf nahezu 100 Jahren Innovation bei OMRON und mehr als 40 Jahren Robotikexpertise entwickelt OMRON Robotics Automatisierungslösungen für Materialtransport, Handhabung und Produktion. Als Teil des Industrieautomatisierungsgeschäfts von OMRON bietet das Unternehmen autonome mobile Roboter, kollaborative Roboter und Industrieroboter an. Sie sind darauf ausgelegt, Produktivität, Flexibilität, Sicherheit und betriebliche Effizienz zu verbessern.
Durch die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Daten in Fertigungs- und Lagerumgebungen unterstützt OMRON Robotics Unternehmen dabei, Automatisierung in größerem Maßstab einzusetzen und sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter robotics.omron.com.
AUTONOME MOBILE ROBOTER
Mehr bewegen auf weniger Raum
Die neue LD-Serie transportiert schwerere Lasten effizienter durch engere Produktionsbereiche und reduziert dabei Stillstandszeiten. Sie ist für den flexiblen Materialtransport ausgelegt und hält den Materialfluss dort aufrecht, wo er in der Produktion am dringendsten benötigt wird.