Zurück zu den News

OMRON Robotics gibt den Verkaufsstart der neuen autonomen mobilen Roboter der LD-Serie bekannt 

Neuigkeiten
17/11/2026
New LD Series – LD-150 and LD-300 AMRs

LD-150 und LD-300 bieten höhere Nutzlasten bei kompakten Design, mehr Betriebszeit und skalierbares Flottenmanagement

18. November 2026 — Pleasanton, Kalifornien — OMRON Robotics hat heute den Verkaufsstart der LD-150 und LD-300 bekannt gegeben. Die beiden autonomen mobilen Roboter (AMRs) bilden die nächste Generation der bewährten LD-Serie. Sie erweitern das AMR-Portfolio von OMRON um kompakte Transportlösungen für höhere Nutzlasten, schnelles kabelloses Laden und integriertes Flottenmanagement mit OMRON FLOW Core.

Die neuen AMRs wurden für Fertigungsbetriebe mit hohem Durchsatz entwickelt. Sie transportieren schwerere Lasten auch durch enge Bereiche und ermöglichen längere Betriebszeiten. Die Roboter bewegen Nutzlasten von bis zu 300 kg, navigieren durch Gänge ab einem Meter Breite und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 2,1 m/s. Kabellos lassen sie sich in höchstens 30 Minuten aufladen.

Mit dem LD-150 und dem LD-300 baut OMRON Robotics auf seiner langjährigen Erfahrung mit autonomen mobilen Robotern auf. Beide Modelle passen sich flexibel an veränderte Produktions- und Logistikumgebungen an – ohne feste Führungslinien, Bodenmarkierungen oder Magnetbänder. So können Unternehmen Transportrouten anpassen, wenn sich Arbeitsabläufe verändern.

„Hersteller betrachten nicht mehr nur einzelne Transportaufgaben. Sie fragen zunehmend, wie mobile Roboter den Materialfluss im gesamten Betrieb verbessern können“, sagt Justin King, Vice President für Produktmanagement, Marketing und Geschäftsentwicklung bei OMRON Robotics. „Der neue LD-150 und der LD-300 erfüllen diesen Bedarf mit höheren Nutzlasten, Navigation auf engem Raum, schnellem Laden und Flottenmanagementfunktionen. Damit können Kunden die AMR-Automatisierung auf weitere Arbeitsabläufe ausweiten.“ 

Mehr Kapazität und Flexibilität für den Materialtransport

Der LD-150 und der LD-300 erweitern die LD-Plattform um höhere Nutzlasten und behalten zugleich die Flexibilität, die in dynamischen Produktions- und Logistikumgebungen gefragt ist.

Höhere Nutzlasten bei kompakter Bauweise: er LD-150 und der LD-300 transportieren bei gleicher oder kleinerer Stellfläche bis zum 2,5-Fachen der Nutzlast der vorherigen LD-Generation. Der LD-150 trägt bis zu 150 kg und ist 500 mm breit. Der LD-300 transportiert bis zu 300 kg bei einer Breite von 580 mm. Beide Modelle können durch Gänge ab einem Meter Breite navigieren.
Schnelles Laden für längere Betriebszeiten: Das kabellose induktive Laden dauert höchstens 30 Minuten. Das Verhältnis von Ladezeit zu Laufzeit beträgt beim LD-150 1:14 und beim LD-300 1:12. Das trägt dazu bei, Stillstandszeiten zu reduzieren und einen kontinuierlichen Betrieb über mehrere Schichten hinweg zu unterstützen.
Flexible Navigation ohne feste Infrastruktur: Dynamische Routenführung und Echtzeit-Pfadplanung ermöglichen es den AMRs, unmittelbar auf Personen, Anlagen und veränderte Arbeitsabläufe zu reagieren. Beide Modelle können zudem Rampen mit Steigungen von bis zu 5 Grad befahren.
Entwickelt für gemeinsam genutzte und kontrollierte Umgebungen: Sicherheitsscanner-Konfigurationen und Hinderniserkennung sowie die Konformität mit ISO 3691-4:2023 und der Verordnung (EU) 2023/1230 unterstützen den Einsatz in Umgebungen mit Personen, Gabelstaplern, Wagen und Anlagen. Standardmäßiger Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und Kompatibilität mit Reinräumen der ISO-Klasse 5 unterstützen zudem den Einsatz in zahlreichen Branchen, darunter Automobilindustrie, Halbleiterfertigung, Elektronikmontage und Medizintechnik.
Konfigurierbar für vielfältige Anwendungen: Die neuen Modelle sind für den Einsatz mit Aufbauten und Zubehör wie Wagenaufsätzen, Fördersystemen, mobilen Manipulatoren und Hubmodulen ausgelegt. Damit unterstützen sie ein breites Spektrum an Materialtransportaufgaben.
LD-300 Vorderansicht
LD-150 Seitenansicht
LD-150 AMR Seitenansicht
LD-300 AMR Seitenansicht mit Beleuchtung
OMRON LD-300 ausgestattet mit ROEQ Topper
LD-300 mit ROEQ Cart-Lösung und Kistenlast
LD-300 AMR Seitenansicht
Neue LD-Serie mit Nord Cart Mover
Rendering der LD-150 mit Nord Cart Mover Anwendung

Flottenmanagement für den skalierbaren Einsatz

Mit der Software FLOW Core lassen sich die neuen Modelle in derselben Flottenmanagementumgebung betreiben wie bestehende Roboter der LD-Serie sowie die mobilen Roboterplattformen MD, OL und HD von OMRON. FLOW Core bietet eine zentrale Konfigurationsverwaltung und erweiterte, skalierbare Integrationsmöglichkeiten. Die Software koordiniert außerdem Routen, Verkehrssteuerung und Aufgabenverteilung und bietet Diagnosefunktionen sowie einen Überblick über gemischte Flotten mit bis zu 100 AMRs.

Der LD-150 und der LD-300 können ab sofort in Nord- und Südamerika sowie in Europa bestellt werden. Weitere Regionen folgen in Kürze. Die Auslieferung beginnt im Januar 2027. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und lokalen regulatorischen Anforderungen variieren.

In ihrer öffentlichen Bekanntmachung (DA 26-1181) vom 30. Oktober 2026 gab die US-Fernmeldebehörde Federal Communications Commission (FCC) bekannt, dass der LD-150 und der LD-300 im Rahmen einer bedingten Zulassung von der FCC Covered List ausgenommen sind.

Weitere Informationen zu den neuen AMRs der LD-Serie und zum gesamten Automatisierungsportfolio von OMRON Robotics finden Sie unter robotics.omron.com.

Über OMRON Robotics

Aufbauend auf nahezu 100 Jahren Innovation bei OMRON und mehr als 40 Jahren Robotikexpertise entwickelt OMRON Robotics Automatisierungslösungen für Materialtransport, Handhabung und Produktion. Als Teil des Industrieautomatisierungsgeschäfts von OMRON bietet das Unternehmen autonome mobile Roboter, kollaborative Roboter und Industrieroboter an. Sie sind darauf ausgelegt, Produktivität, Flexibilität, Sicherheit und betriebliche Effizienz zu verbessern.

Durch die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Daten in Fertigungs- und Lagerumgebungen unterstützt OMRON Robotics Unternehmen dabei, Automatisierung in größerem Maßstab einzusetzen und sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter robotics.omron.com.

Zurück zu den News

rss

In Verbindung bleiben

form robot background