Back to case studies
Diva International verdoppelt die Produktion von Feuchttüchern durch AMR-Automatisierung
Transformation der End-of-Line-Logistik in einer räumlich begrenzten Anlage
Diva International, ein führender Hersteller und Vertreiber von Körperpflege- und Reinigungsprodukten in Italien, sah sich mit zunehmenden logistischen Herausforderungen konfrontiert, da die Nachfrage nach seinen Feuchttüchern stark anstieg. Mit fünf aktiven Produktionslinien und einem räumlich begrenzten Lager führten manuelle Palettierung und Transport zu Ineffizienzen und erhöhten das Fehlerrisiko. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die über 8000 Packungen täglich – in 60 verschiedenen Kartonformaten – verwalten konnte, während strenge Hygiene- und Sicherheitsstandards eingehalten wurden.
To overcome these obstacles, Diva International partnered with FM Vision and OMRON to implement a state-of-the-art warehouse automation system. Central to this transformation are five OMRON LD-90 Autonomous Mobile Robots (AMRs) and the Sysmac NJ machine controller, which together automate the transfer of packaged wet wipes from production lines to palletizing stations. The AMRs navigate complex routes and adapt dynamically to obstacles, ensuring smooth and efficient material flow.
Fortschrittliche Navigation und Echtzeit-Integration mit den IT-Systemen von Diva ermöglichen eine präzise Handhabung auf Millimeterebene – selbst bei unterschiedlichen Paketgrößen und Gewichten. Der Sysmac NJ Controller koordiniert jede Phase, von der Auftragserfassung bis zur nachvollziehbaren Abwicklung, während intelligente Laderoutinen den Betrieb mit höchster Effizienz aufrechterhalten. Durch die Trennung von Produktions- und Palettierbereichen verstärkt die Lösung zudem die höchsten Standards an Sicherheit und Sauberkeit.
Diese digitale Aufrüstung hat es den Bedienern ermöglicht, von sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu höherwertigen Verantwortlichkeiten überzugehen. Mit kontinuierlicher, zuverlässiger Bewegung zwischen Produktion und Palettierung betreibt Diva International nun ein zukunftsfähiges Logistiksystem – das in der Lage ist, die globale Nachfrage zu decken, ohne seine physische Präsenz zu erweitern.
Sehen Sie sich die Geschichte von Diva International an:
„Für einen weltweit führenden Anbieter im Verkauf von Feuchttüchern ist es unerlässlich, sich auf ein Automatisierungsniveau verlassen zu können, das die Produktion von etwa 60 Millionen Packungen pro Jahr unterstützen kann. Diese Modernisierung ermöglicht es uns, die Arbeit auch in Anwesenheit von Personal auszuführen, Termine einzuhalten und gleichzeitig Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.“ — Paolo Cocchioni, Kaufmännischer Leiter, Diva International
Übersicht der Ergebnisse:
- Zuverlässiger Hochgeschwindigkeitstransport von über 8000 Packungen pro Tag
- Flexible Handhabung von über 60 Paketformaten ohne manuellen Eingriff
- Verbesserte Sicherheit und Hygiene durch Trennung von Produktions- und Palettierbereichen
- Vollständige Prozessverfolgbarkeit und nahtlose IT-Integration
- Umschichtung von Arbeitskräften in qualifiziertere Rollen
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Logistikherausforderungen
Wenn Sie über Automatisierung nachdenken oder verstehen möchten, welche Verbesserungen für Ihre Abläufe möglich sind, besprechen wir gerne Ihre aktuellen Prozesse und Herausforderungen. Gemeinsam können wir untersuchen, welche Ergebnisse automatisierte Lagerroboter in ähnlichen Umgebungen erzielt haben und welche messbaren Vorteile Sie in Ihrem täglichen Arbeitsablauf erwarten könnten.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen