Back to case studies

Wie OMRON senova geholfen hat, 45 COVID-19-Tests pro Minute zu produzieren 

Fallstudie
Packaging_application-parallel-robots
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Medizin

update
Anwendungen

Montage, Verpackung

traffic
Roboterlösungen

Quattro, eCobra, TM5-700, LD-60/90

Unerreichte Nachfrage mit Automatisierung der medizinischen Produktion decken

Senova, ein deutscher Marktführer für Schnelldiagnostik, sah sich einer stark steigenden Nachfrage nach COVID-19-Antikörpertests gegenüber, da der weltweite Gesundheitsbedarf stark anstieg. Die traditionelle manuelle Produktion konnte nicht mithalten, was Senova dazu veranlasste, mit OMRON und Kraus Maschinenbau zusammenzuarbeiten, um ein hochmodernes Automatisierungssystem für die COVID-19-Testproduktion zu implementieren – wodurch der Herstellungsprozess drastisch beschleunigt und eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Produktion sichergestellt wurde.

The new automated production line features OMRON’s eCobra SCARA robots, Quattro parallel robots, and TM5-700 collaborative robots, all seamlessly integrated with Kraus Maschinenbau’s cutting and packaging systems. This holistic approach to medical production automation enables precise assembly, handling, and packaging of rapid antibody tests, boosting throughput to an impressive 30–45 units per minute.

Die Robotiklösungen von OMRON bringen Flexibilität und Konsistenz in jeden Schritt des Prozesses. Die eCobra-Roboter ermöglichen eine schnelle und präzise Handhabung in Reinraumumgebungen, während die kollaborativen TM5-700-Cobots sicher bei sich wiederholenden Aufgaben unterstützen, wodurch der Druck auf die Mitarbeiter verringert und 18-Stunden-Produktionstage an sechs Tagen pro Woche ermöglicht werden. Das Ergebnis: Senova kann die Produktion nun hochfahren, um die steigende Nachfrage zu decken, wobei neue Linien für eine weitere Expansion geplant sind.

Sehen Sie senovas Geschichte:

„Die schnelle und unkomplizierte Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts war nur dank der perfekten Interaktion und guten Chemie zwischen Kunde, Maschinenbauer sowie System- und Steuerungsanbieter möglich.“ — Joachim Kraus, Geschäftsführer, Kraus Maschinenbau GmbH 

  • Kraus Maschinenbau packaging machine for medical production automation
  • Automated cutting and packaging for medical production automation
  • Medical production automation robot assembly line at Senova
  • Automated packaging of COVID-19 test kits
  • Medical production automation equipment in a cleanroom
  • High-speed pick-and-place automation system
  • OMRON eCobra robots in medical production automation

Übersicht der Ergebnisse:

Maßgeschneiderte Automatisierung für medizinische Abläufe

Mit den flexiblen und skalierbaren Lösungen von OMRON Robotics können Hersteller wie Senova sich schnell an veränderte Marktanforderungen anpassen und dabei außergewöhnliche Qualität und Effizienz beibehalten. Unsere Expertise in der Industrieautomation ermöglicht es Ihnen, Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Ihre Anlage zukunftssicher zu machen.

Bereit, Ihre Abläufe zu optimieren? Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie OMRON die richtige Automatisierungslösung für Ihre individuellen Anforderungen entwickeln kann.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background