Volver a casos de estudio

AM-flow reduce la mano de obra los costes con la producción automatizada de impresión 3D de alta mezcla 

Caso práctico
Robot móvil automatizado transportando piezas impresas en 3D en una fábrica.
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Logística

update
Aplicación

Transporte

traffic
Solución robótica

LD-60

Automatización de flujos de trabajo de impresión 3D de alta mezcla para una producción escalable y sin intervención manual

AM-Flow, un proveedor líder de automatización de fabricación adaptativa para la impresión 3D de alta mezcla, se enfrentó a un reto importante, ya que sus clientes necesitaban procesar miles de piezas con formas únicas a diario, cada una de las cuales requería desembalaje, identificación, clasificación y transporte manuales. Este proceso, que requiere mucha mano de obra, limitaba el rendimiento, aumentaba el riesgo de errores y elevaba los costes, especialmente a medida que crecía la demanda de productos complejos y personalizados.

Para hacer frente a este reto, AM-Flow integró la automatización en todo el flujo de trabajo posterior a la impresión. Los sistemas modulares para la identificación, clasificación y embolsado automatizados sustituyeron a los pasos manuales, mientras que los robots móviles autónomos LD-60 (AMR) de OMRON se hicieron cargo del transporte interno entre la producción y la distribución. Ahora, cada pieza se rastrea y se enruta automáticamente, y la visión artificial garantiza una identificación precisa independientemente de la geometría. El resultado es una reducción de la mano de obra manual, un menor coste por pieza y una capacidad de producción 24 horas al día, 7 días a la semana. Los fabricantes que utilizan esta solución informan de un procesamiento de pedidos más rápido, menos errores y operaciones escalables sin necesidad de modificar las instalaciones.

Vea la historia de AM-flow:

“Nuestra misión es proporcionar la industria mundial de la fabricación aditiva tecnología de vanguardia de la Industria 4.0, creando procesos de producción de fabricación aditiva (impresión 3D) digitalizados de principio fin apoyando para alcanzar todo el potencial de la fabricación aditiva, desde la democratización del diseño hasta la fabricación sostenible.” — Stefan Rink, CEO de AM-Flow 

  • Automatización de la fabricación aditiva con un robot móvil que transporta piezas impresas en 3D
  • Automatización de la fabricación aditiva de AM Flow y OMRON en una instalación de impresión 3D

Resumen de los resultados:

Soluciones personalizadas para sus desafíos logísticos

La automatización de la fabricación aditiva de AM-Flow y OMRON permite a las fábricas gestionar la impresión 3D de alta mezcla y gran volumen de forma eficiente. Al combinar la visión artificial, la automatización modular y los robots móviles autónomos, eliminamos los cuellos de botella manuales y permitimos flujos de trabajo escalables y totalmente trazables. Si su operación se enfrenta a retos similares, nuestros expertos están preparados para ayudarle a construir una solución que se ajuste a sus necesidades de producción.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background