Volver a casos de estudio
Grupo Antolin transformó sus operaciones con transferencias de componentes 100% automatizadas
Un cambio perfecto del trabajo manual a una fuerza laboral robótica unificada
Grupo Antolin, líder mundial en interiores de automóviles, opera en 145 fábricas en 26 países, suministrando componentes de alto valor a los principales fabricantes de automóviles. En su planta de Burgos, España, el movimiento manual de piezas interiores entre las áreas de inyección y montaje había creado durante mucho tiempo ineficiencias y trabajo repetitivo, desafíos que se vieron acentuados por el impulso de la industria hacia la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad.
Para modernizar los flujos de trabajo y liberar el potencial de los empleados, Grupo Antolin se propuso transformar la logística interna. Su misión: implementar una solución de automatización escalable, flexible y segura que minimice la manipulación manual y avance en sus objetivos de Fabricación 4.0.
En colaboración con OMRON, Grupo Antolin introdujo una combinación perfecta de robots móviles autónomos (AMR) y robots colaborativos (cobots). Los AMR LD-250 de OMRON ahora transportan hasta 250 kg de componentes de forma autónoma, navegando por las plantas de la fábrica sin necesidad de modificaciones en las instalaciones. Mientras tanto, los cobots TM12 de OMRON, equipados con sistemas de visión avanzados y láseres de seguridad, se encargan de las tareas precisas de carga, montaje e inspección junto con los operarios.
Este enfoque integrado de la automatización de la fabricación de automóviles permite que los robots y las personas trabajen juntos sin problemas. El software de gestión de flotas coordina los movimientos de los AMR en tiempo real, adaptándose instantáneamente a las necesidades de producción y permitiendo una escalabilidad sin esfuerzo. El resultado es un sistema totalmente automatizado y flexible que conecta la inyección y el montaje, elimina los cuellos de botella manuales y garantiza la máxima seguridad.
Desde que implementó la solución de OMRON, Grupo Antolin ha alcanzado un nuevo nivel de eficiencia operativa y seguridad en el lugar de trabajo. Los empleados ahora se centran en tareas complejas de valor añadido, mientras que el sistema automatizado ofrece un rendimiento constante y fiable, lo que respalda tanto las demandas de producción actuales como el crecimiento futuro.
Vea la historia de Grupo Antolin:
Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco
“La coexistencia entre Cobots y AMR hace que el sistema sea completamente independiente, conectando a la perfección el área de inyección con el área de montaje, logrando una automatización que reemplaza los procesos de mano de obra intensiva al tiempo que aumenta la seguridad y la eficiencia.” — Jaime Ruiz Alonso, Director de Ingeniería, Grupo Antolin
Resumen de los resultados:
- Transferencia 100% automatizada de componentes interiores de automóviles
- Integración perfecta de AMR y cobots
- Automatización flexible y escalable para una producción en evolución
- Mayor seguridad y eficiencia en el lugar de trabajo
- Personal reasignado a funciones de valor añadido
- Avance hacia los objetivos de Fabricación 4.0
Automatización a medida para sus operaciones
La experiencia en automatización de OMRON permitió a Grupo Antolin alcanzar un nuevo nivel de excelencia operativa. Si está considerando cómo la robótica puede optimizar su propia producción, estamos aquí para compartir nuestras ideas: iniciemos la conversación.
Información relacionada
Ver toda la información
Teklas elimina la manipulación manual con la automatización AMR de OMRON
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco
LITMAT aumentó el montaje de imanes a 180 tapas por hora con automatización