Volver a casos de estudio

El éxito de VOLA en la fabricación medida con nueve AMRs OMRON de la serie LD 

Caso práctico
OMRONxVOLA_Success_Story
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Logística

update
Aplicación

Transporte

traffic
Solución robótica

LD-60/90

Un cambio de las cintas transportadoras tradicionales a los robots móviles autónomos

VOLA, líder danés en accesorios de cocina y sanitarios de lujo con más de 50 años de experiencia, es famoso por su calidad, adaptabilidad y diseño atemporal. Para satisfacer la creciente demanda y mantener la flexibilidad en su proceso de producción de una sola pieza, VOLA transformó su flujo de trabajo de fabricación bajo pedido integrando nueve robots móviles autónomos de la serie LD (AMR) de OMRON, uno de los mayores despliegues en los países nórdicos. Estos AMR han sustituido a las cintas transportadoras de rodillos tradicionales, transportando eficazmente los componentes y los productos acabados entre el almacén de gran altura y el pabellón de montaje.

Gestionado por el sistema Enterprise Manager de OMRON, FLOW Core, los AMR de la serie LD coordinan a la perfección los movimientos, programan la carga y optimizan el flujo de tráfico. Este innovador cambio aumenta la eficiencia en la logística y el almacenamiento, al tiempo que preserva el legado de artesanía de VOLA, uniendo la tecnología avanzada con la tradición para crear un flujo de trabajo perfecto e impulsado por la precisión.

Vea la historia de VOLA:

Descargar en: Español | Francés | Italiano | Turco

“Solo hay unos pocos fabricantes de robots que sean capaces de gestionar la gestión avanzada de flotas de tantos robots. La solución de Omron es, con diferencia, la mejor que hemos visto en el mercado, esta es la razón por la que optamos por los robots móviles LD”, – Peder Nygaard, director de operaciones de VOLA A/S  

  • Navegación autónoma de la serie LD
  • Entrega en línea de la serie LD de OMRON
  • Historia de éxito de Omron y vola
  • Entrega en línea de la serie LD de OMRON
  • Tres AMR de la serie LD alineados y listos para la entrega

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para sus operaciones

Con las soluciones flexibles de OMRON Robotics, los fabricantes como VOLA pueden adaptarse rápida y eficazmente a las demandas cambiantes. ¿Tiene curiosidad por saber cómo nuestras soluciones podrían mejorar sus operaciones? Encontremos el robot adecuado juntos.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background