Retour aux études de cas

Augmenter la production de glaces véganes grâce à une automatisation intelligente de l’emballage en fin de ligne de conditionnement 

Étude de cas
Automatisation de fin de ligne pour le conditionnement alimentaire
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Alimentation et produits de base

update
Application

Emballage

traffic
Solution robotisée

Cobot de la série TM d’OMRON

Des goulots d’étranglement manuels aux cadences automatisées

L’entreprise Ice Bakers, pionnier danois de la crème glacée 100 % végétale, était confronté à un défi bien connu de nombreux producteurs alimentaires à croissance rapide : comment augmenter rapidement la production sans sacrifier la qualité ni surcharger son équipe. Avec la demande de crème glacée végane en plein essor, son processus d’emballage manuel est devenu un goulot d’étranglement, limitant les expéditions quotidiennes et exerçant une pression sur le personnel.

Pour résoudre ce problème, Ice Bakers s’est associé à Jysk Elteknik et Jens A. A/S pour mettre en œuvre une solution avancée d’automatisation de la fin de ligne de conditionnement utilisant le robot collaboratif de la série TM d’OMRON. Intégré à la plateforme Sysmac, aux API et à d’autres composants standard, le système est doté d’un outil de préhension par le vide imprimé en 3D qui manipule et emballe huit pots de crème glacée à la fois, les transférant de manière fluide dans des cartons pour la distribution. Le résultat ? Une augmentation remarquable de 80 % de la production de la ligne de conditionnement, qui traite désormais jusqu’à 12 000 pots par jour.

En automatisant le processus d’emballage, Ice Bakers a non seulement répondu à la demande du marché, mais a également libéré de nouvelles sources d’efficacité. Le personnel a été réaffecté à des tâches plus complexes, tandis qu’un fonctionnement constant et fiable garantissait que chaque carton respecte des normes de qualité strictes.
La flexibilité des robots collaboratifs d’OMRON permet une adaptation rapide à de nouvelles tailles de produits et aux pics saisonniers, assurant ainsi la pérennité de la production d’Ice Bakers.

Regardez la story d’Ice Baker :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc | danois

« Les consommateurs ont très bien réagi à notre gamme de crèmes glacées véganes, et nous avons atteint un point où il était nécessaire d’automatiser un certain nombre de processus pour suivre l’énorme demande du marché. » — Claus Sørensen, propriétaire d’Ice Bakers 

  • Robotique de conditionnement de fin de ligne
  • Conditionnement automatisé pour les crèmes glacées
  • Ligne de conditionnement automatisée pour crème glacée végane
  • Automatisation du conditionnement dans la production de crème glacée Ice Bakers
  • Solution de conditionnement de robot collaboratif de la série TM
  • Automatisation de fin de ligne pour le conditionnement alimentaire
  • Automatisation du conditionnement avec le robot collaboratif TM d'OMRON

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation sur mesure pour les lignes de conditionnement

L’automatisation de la fin de ligne de conditionnement d’OMRON a aidé Ice Bakers à transformer un défi de production en un avantage concurrentiel. Nos solutions robotiques permettent aux fabricants de produits alimentaires d’étendre leurs opérations, de maintenir la qualité et de répondre aux évolutions du marché avec agilité. Si vous êtes prêt à transformer votre propre processus de conditionnement, discutons-en.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background