Torna alle news

OMRON Robotics annuncia l’apertura degli ordini per i nuovi robot mobili autonomi della serie LD 

Notizie
New LD Series – LD-150 and LD-300 AMRs

I nuovi LD-150 e LD-300 consentono carichi utili superiori in ingombri ridotti, maggiore operatività e una gestione della flotta scalabile

18 novembre 2026 — Pleasanton, California — OMRON Robotics ha annunciato oggi l’apertura degli ordini per i modelli LD-150 e LD-300, la nuova generazione della sua serie di punta di robot mobili autonomi (AMR) LD. I nuovi modelli ampliano il portafoglio AMR di OMRON con soluzioni di trasporto compatte e ad alta capacità, ricarica wireless rapida e software di gestione della flotta integrato basato su OMRON FLOW Core.

Progettati per operazioni di produzione ad alta produttività, i nuovi AMR movimentano carichi più pesanti in spazi più ristretti con una maggiore operatività. Offrono una capacità di carico fino a 300 kg, navigano in corsie strette fino a 1 metro, viaggiano a velocità fino a 2,1 m/s e si ricaricano in modalità wireless in 30 minuti o meno.

La nuova piattaforma LD-150 e LD-300 si basa sulla consolidata esperienza di OMRON Robotics nelle soluzioni AMR. Entrambi i robot si adattano a contesti produttivi e logistici in continua evoluzione senza percorsi guidati fissi, marcatori a terra o nastri magnetici, offrendo ai team la flessibilità necessaria per regolare i percorsi dei materiali al variare dei flussi di lavoro.

“I produttori guardano oltre le singole attività di trasporto e si chiedono come i robot mobili possano migliorare il flusso dei materiali nell’intera operazione”, ha dichiarato Justin King, vice president of product management, marketing and business development di OMRON Robotics. “I nuovi LD-150 e LD-300 rispondono a questa esigenza con una maggiore capacità di carico, navigazione compatta, ricarica rapida e strumenti di gestione della flotta che aiutano i clienti a scalare l’automazione AMR su molteplici flussi di lavoro”. 

Maggiore capacità e flessibilità per la movimentazione dei materiali

I modelli LD-150 e LD-300 estendono la piattaforma LD a carichi utili superiori, mantenendo la flessibilità necessaria per ambienti di produzione e logistica dinamici.

Carichi utili superiori in design compatti: i modelli LD-150 e LD-300 trasportano fino a 2,5 volte il carico utile della precedente generazione LD con lo stesso ingombro o inferiore. L’LD-150 trasporta fino a 150 kg con una larghezza di 500 mm, mentre l’LD-300 trasporta fino a 300 kg con una larghezza di 580 mm. Entrambi i modelli possono navigare in corsie strette fino a 1 metro.
Ricarica rapida per un’operatività prolungata: la ricarica induttiva wireless in 30 minuti o meno, con rapporti ricarica/autonomia di 1:14 per l’LD-150 e 1:12 per l’LD-300, aiuta a ridurre i tempi di inattività e supporta operazioni continue su più turni.
Navigazione flessibile senza infrastrutture fisse: il routing dinamico e la pianificazione del percorso in tempo reale consentono agli AMR di reagire a persone, attrezzature e cambiamenti nel flusso di lavoro istantaneamente. Entrambi i modelli possono inoltre percorrere rampe con pendenze fino a 5 gradi.
Realizzati per ambienti condivisi e controllati: le configurazioni degli scanner di sicurezza, il rilevamento degli ostacoli, la conformità alle norme ISO 3691-4:2023 e al Regolamento (UE) 2023/1230, la protezione standard dalle scariche elettrostatiche (ESD) e la compatibilità con camere bianche ISO Classe 5 supportano l’operatività in presenza di persone, carrelli elevatori, carrelli e attrezzature in numerosi settori, tra cui automotive, semiconduttori, assemblaggio elettronico e produzione di dispositivi medici.
Configurabili per molteplici applicazioni: progettati per l’uso con moduli superiori e accessori, tra cui topper per carrelli, nastri trasportatori, manipolatori mobili e sollevatori, consentendo ai nuovi modelli di supportare un’ampia gamma di flussi di lavoro per la movimentazione dei materiali.
Vista frontale LD-300
Vista laterale LD-150
Vista laterale AMR LD-150
Vista laterale AMR LD-300 con luci
OMRON LD-300 dotato di ROEQ Topper
LD-300 con soluzione carrello ROEQ e carico casse
Vista laterale AMR LD-300
Nuova serie LD con Nord Cart Mover
Render applicazione LD-150 con Nord Cart Mover

Gestione della flotta progettata per la scalabilità

Basati sul software FLOW Core, i nuovi modelli operano nello stesso ambiente di gestione della flotta dei robot della serie LD esistenti e delle piattaforme di robot mobili MD, OL e HD di OMRON. FLOW Core offre una gestione centralizzata della configurazione e funzionalità di integrazione avanzate e scalabili. Coordina inoltre il routing, il controllo del traffico e l’assegnazione dei compiti, con diagnostica e visibilità su flotte miste fino a 100 AMR.

I modelli LD-150 e LD-300 sono disponibili per l’ordine nelle Americhe e in Europa; le altre regioni seguiranno a breve. Le spedizioni inizieranno a gennaio 2027. La disponibilità può variare in base al paese e ai requisiti normativi locali.

Nel suo avviso pubblico (DA 26-1181) del 30 ottobre 2026, la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha annunciato che i modelli LD-150 e LD-300 sono esenti dalla FCC Covered List in virtù di un’approvazione condizionata.

Per ulteriori informazioni sui nuovi AMR della serie LD e sull’intera gamma di soluzioni di automazione di OMRON Robotics, visita robotics.omron.com.

Informazioni su OMRON Robotics

Forte di quasi 100 anni di innovazione OMRON e di oltre 40 anni di esperienza nella robotica, OMRON Robotics sviluppa soluzioni di automazione per la movimentazione, il trattamento e la produzione dei materiali. Come parte della divisione Industrial Automation Business di OMRON, l’azienda offre robot mobili autonomi, robot collaborativi e robot industriali progettati per migliorare produttività, flessibilità, sicurezza ed efficienza operativa.

Connettendo persone, macchine e dati in ambienti di fabbrica e magazzino, OMRON Robotics consente alle organizzazioni di implementare l’automazione su scala e di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. Per saperne di più, visita robotics.omron.com.

Torna alle news

rss

Resta in contatto

form robot background