Torna alle news
OMRON presenta le nuove opzioni per l’albero dell’OL-450S per l’automazione del trasporto di carrelli
Le nuove configurazioni offrono ai produttori una maggiore flessibilità per adattare l’automazione al proprio ambiente.
Pleasanton, California — 20 aprile 2026 — OMRON Robotics ha annunciato oggi l’ampliamento delle opzioni di configurazione per il robot mobile autonomo (AMR) OL-450S, aggiungendo nuovi accessori per l’albero per il trasporto di carrelli e portacarichi nelle operazioni di produzione e intralogistica.
L’OL-450S è ora disponibile in una configurazione standard senza albero, con accessori opzionali per albero intermedio da 1,2 m e albero intero da 1,6 m. Queste opzioni offrono a produttori e integratori di sistemi una maggiore flessibilità nel modo in cui il robot naviga e si localizza in strutture con diverse altezze del soffitto, modelli di traffico, vincoli di layout e requisiti del flusso di lavoro.
Three configurations. More ways to deploy.
Insieme, queste configurazioni offrono ai produttori la flessibilità di implementare l’OL-450S negli spazi, nelle condizioni di traffico e nei flussi di lavoro di trasporto carrelli che meglio si adattano alle loro operazioni.
Production-ready by design
L’OL-450S è la soluzione AMR chiavi in mano di OMRON per l’automazione del trasporto di carrelli, che combina un ingombro ridotto, una piastra di sollevamento integrata e una capacità di carico fino a 450 kg. Con un intervallo di sollevamento da 108 mm a 308 mm, il robot può spostarsi sotto i carrelli, sollevarli in modo sicuro e supportare i flussi di lavoro di movimentazione dei materiali esistenti con modifiche minime all’infrastruttura.
In tutte le configurazioni, la mobilità omnidirezionale aiuta l’OL-450S a spostarsi lateralmente, ruotare sul posto e manovrare in modo efficiente attraverso i layout variabili della struttura. La navigazione basata su elementi naturali, il rilevamento integrato e la ricarica wireless supportano un funzionamento affidabile con un minor intervento manuale.
Per gli integratori di sistemi, l’OL-450S offre anche flessibilità per design di carrelli specifici per l’applicazione. La sua piastra di sollevamento può essere sollevata, allargata o, entro vincoli definiti, estesa per supportare diverse dimensioni di carico e necessità del flusso di lavoro, mantenendo sicurezza e stabilità.
“Con le configurazioni ampliate dell’OL-450S, offriamo ai clienti la flessibilità di adattare il robot al proprio ambiente invece di costringere l’ambiente ad adattarsi al robot”, ha affermato Mona Fahimi, Global Product Manager per l’OL-450S presso OMRON Robotics.
Centralized fleet management with FLOW Core
Come tutti gli AMR di OMRON, l’OL-450S è gestito tramite FLOW Core, la collaudata piattaforma di gestione della flotta di OMRON. FLOW Core offre agli utenti il controllo centralizzato sul traffico dei robot, l’assegnazione dei compiti e il coordinamento della flotta da un’unica interfaccia. La piattaforma supporta flotte fino a 100 robot mobili con diverse capacità di carico, mentre la visibilità in tempo reale dell’attività dei robot e dei flussi di lavoro aiuta i team a coordinare le attività di trasporto in tutta la struttura.
Expanding how manufacturers deploy automation
“I produttori hanno bisogno di un’automazione che funzioni all’interno delle realtà del loro ambiente di produzione”, ha affermato Justin King, Vice President of Product Management, Marketing, and Business Development presso OMRON Robotics. “Con la gamma ampliata dell’OL-450S, possono implementare un’unica piattaforma di trasporto carrelli in più applicazioni, layout e ambienti di produzione, senza dover riprogettare i propri flussi di lavoro”.
Per ulteriori informazioni, visita la pagina del prodotto OL-450S o contatta OMRON per discutere della tua applicazione e identificare l’approccio giusto per i tuoi obiettivi di movimentazione dei materiali.
ROBOT MOBILI AUTONOMI
Un modo più intelligente per movimentare i carrelli
Scopri come l’OL-450S supporta il trasporto di carrelli con sicurezza integrata e configurazioni flessibili, dallo spostamento sotto i carrelli alla scansione elevata in spazi attivi, per aiutare ad automatizzare il trasporto di carrelli in tutta la tua attività.
Approfondimenti correlati
Vedi tutti gli approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produttività dello stabilimento del 30% con il trasporto automatizzato di carrelli
On-Demand: Automazione del trasporto carrelli con OL-450S
Scopri l’OL-450S — Un modo più intelligente per automatizzare il trasporto dei carrelli