Torna ai case study

Grupo Antolin ha trasformato le operazioni con trasferimenti di componenti automatizzati al 100% 

Caso di studio
Automotive manufacturing automation using LD-250 Autonomous Mobile Robot
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Automotive

update
Applicazione

Trasporto

traffic
Soluzione robotica

LD-250 AMR, cobot TM12

Un passaggio senza interruzioni dal lavoro manuale a una forza lavoro robotica unificata

Grupo Antolin, leader globale negli interni automobilistici, opera in 145 stabilimenti in 26 paesi, fornendo componenti di alto valore ai principali produttori di auto. Nel loro stabilimento di Burgos, in Spagna, la movimentazione manuale dei componenti interni tra le aree di iniezione e assemblaggio aveva da tempo creato inefficienze e lavoro ripetitivo, sfide accentuate solo dalla spinta del settore verso l’elettrificazione, la digitalizzazione e la sostenibilità.

Per modernizzare i flussi di lavoro e sbloccare il potenziale dei dipendenti, Grupo Antolin ha deciso di trasformare la logistica interna. La loro missione: implementare una soluzione di automazione scalabile, flessibile e sicura che minimizzasse la movimentazione manuale e facesse progredire i loro obiettivi di Industria 4.0.

Collaborando con OMRON, Grupo Antolin ha introdotto una combinazione perfetta di Robot Mobili Autonomi (AMR) e robot collaborativi (cobot). Gli AMR OMRON LD-250 ora trasportano autonomamente fino a 250 kg di componenti, navigando negli stabilimenti senza alcuna modifica strutturale. Nel frattempo, i cobot OMRON TM12, dotati di sistemi di visione avanzati e laser di sicurezza, gestiscono attività precise di carico, assemblaggio e ispezione proprio accanto agli operatori.

Questo approccio integrato all’automazione della produzione automobilistica consente a robot e persone di lavorare insieme senza interruzioni. Il software di gestione della flotta coordina i movimenti degli AMR in tempo reale, adattandosi istantaneamente alle esigenze di produzione e consentendo una scalabilità senza sforzo. Il risultato è un sistema completamente automatizzato e flessibile che collega iniezione e assemblaggio, elimina i colli di bottiglia manuali e garantisce la massima sicurezza.

Dall’implementazione della soluzione OMRON, Grupo Antolin ha raggiunto un nuovo livello di efficienza operativa e sicurezza sul lavoro. I dipendenti sono ora concentrati su compiti complessi e a valore aggiunto, mentre il sistema automatizzato garantisce una produttività costante e affidabile, supportando sia le attuali esigenze di produzione che la crescita futura.

Guarda la storia di Grupo Antolin:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

“La coesistenza tra Cobot AMR rende il sistema completamente indipendente, collegando senza soluzione di continuità l’area di iniezione all’area di assemblaggio — realizzando un’automazione che sostituisce processi ad alta intensità di manodopera, aumentando al contempo sicurezza ed efficienza.” — Jaime Ruiz Alonso, Responsabile Ingegneria, Grupo Antolin 

  • componenti interni dell'auto
  • LD-250 AMR e Cobot TM12 in azione
  • L'AMR LD-250 naviga autonomamente all'interno di uno stabilimento
  • AMR LD-250 in un contesto industriale automobilistico
  • Automazione della produzione automobilistica con bracci robotici che assemblano componenti
  • Operatori che collaborano con i robot nell'automazione della produzione automobilistica
  • Automazione della produzione automobilistica utilizzando il Robot Mobile Autonomo LD-250
  • OMRON TM12 presso Grupo Antolin
  • Assemblaggio OMRON TM12 presso Grupo Antolin

Panoramica dei risultati:

Automazione su misura per le tue operazioni

L’esperienza di OMRON nell’automazione ha permesso a Grupo Antolin di raggiungere un nuovo livello di eccellenza operativa. Se stai valutando come la robotica possa ottimizzare la tua produzione, siamo qui per condividere le nostre conoscenze: iniziamo la conversazione.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background