Torna ai case study
L’automazione del confezionamento del cioccolato ha aumentato la produzione del 40% presso BOLÇİ
Fornire un’automazione intelligente del confezionamento per BOLÇİ
BOLÇİ, azienda turca leader nel cioccolato premium con oltre 300 dipendenti e 800 prodotti, si è prefissata di mantenere la sua promessa: fornire cioccolato veramente “non toccato da mano umana”. Di fronte alla crescente domanda di esportazione e alla necessità di una qualità costante, BOLÇİ ha collaborato con OMRON e il principale integratore Innovas per automatizzare il processo di confezionamento con robot paralleli Quattro.
Il processo di confezionamento manuale di BOLÇİ faticava a gestire la domanda stagionale fluttuante e la necessità di rapidi aggiustamenti della produzione. L’azienda voleva aumentare la capacità produttiva, ridurre al minimo gli errori e mantenere la sua promessa di cioccolatini igienici e di alta qualità.
Con l’automazione del confezionamento del cioccolato, OMRON e Innovas hanno progettato un sistema compatto e integrato che include tre robot paralleli Quattro dotati di visione avanzata e manipolazione a vuoto. Questa soluzione preleva e posiziona con precisione i delicati cioccolatini in una varietà di dimensioni di scatole, garantendo una presentazione e una consistenza perfette. L’interfaccia intuitiva PackXpert consente agli operatori di adattarsi rapidamente a prodotti diversi, ottimizzando i cambi di produzione e riducendo la necessità di competenze specializzate.
Guarda la storia di BOLÇİ:
“Questo investimento è un passo importante verso il nostro obiettivo di transizione della nostra fabbrica all’Industria 4.0. Attraverso questo progetto, abbiamo trasformato uno dei nostri processi aziendali automatizzandolo. Questo ha fornito un buon inizio che ci aiuterà ad applicare concetti come l’Internet delle Cose e l’Industria 4.0 mentre ci muoviamo verso la piena automazione di tutti i nostri processi in futuro.” — Deniz Aksoy, Vice Presidente, BOLÇİ Chocolate
Panoramica dei risultati:
- Aumento del 40% della capacità produttiva
- Riduzione del 20% dei requisiti di forza lavoro
- Miglioramento della qualità e della ripetibilità del prodotto
- Evasione degli ordini più rapida e maggiore flessibilità
- Manodopera riallocata ad altre aree a valore aggiunto
Automazione su misura per le tue operazioni
Con le soluzioni robotiche di OMRON, i produttori come BOLÇİ possono ottenere un’automazione scalabile e a prova di futuro che si adatta alle esigenze mutevoli. Curioso di sapere come i nostri robot potrebbero trasformare la tua produzione? Esploriamo insieme la soluzione giusta.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Mackle Petfoods confeziona 135 buste al minuto con precisione automatizzata
Come il confezionamento automatizzato di vaschette ha trasformato l’imballaggio di prodotti freschi presso Brillopak
Il successo scalabile di Vetipak nell’automazione del confezionamento FMCG