Torna ai case study
Guarnizioni Finite in 9,5 Secondi da Trelleborg
Tempo di ciclo ridotto dell’80% grazie all’automazione robotica.
Trelleborg Livorno, leader nelle soluzioni polimeriche ingegnerizzate, affrontava una pressione crescente per fornire guarnizioni in poliuretano ad alta precisione per il mercato dell’energia eolica, in modo più rapido e flessibile che mai. I metodi tradizionali di finitura limitavano la produttività e rendevano difficile rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti.
Per superare queste sfide, Trelleborg ha introdotto un sistema di automazione per la finitura delle guarnizioni alimentato dal Controller Integrato per Robotica di OMRON. Due robot Viper 650 di OMRON sincronizzati gestiscono ora le operazioni di pick-and-place e di finitura di precisione, tutti perfettamente integrati con la logica, la sicurezza e l’interfaccia utente della macchina. Gli operatori possono passare da una ricetta di prodotto all’altra in pochi secondi, consentendo un rapido adattamento a nuovi ordini e requisiti personalizzati.
Questa avanzata automazione della finitura delle guarnizioni ha ridotto i tempi di ciclo da 17 secondi a soli 9,5 secondi per pezzo, un miglioramento dell’80%. Trelleborg beneficia ora di una maggiore produttività, di una flessibilità superiore e di una risposta più rapida alle esigenze del mercato, stabilendo un nuovo standard di qualità ed efficienza nella produzione industriale.
Guarda la storia di Trelleborg:
Scarica in: Italiano | Tedesco | Spagnolo | Polacco | Turco
“La nuova cella soddisfa l’esigenza di Trelleborg di migliorare l’approvvigionamento degli stock di guarnizioni in Europa, Asia e America, supportando i clienti anche durante picchi improvvisi di domanda. Prevediamo un ROI in due anni, un miglioramento del 30% rispetto alle soluzioni precedenti.” — Leonardo Ceccarini, Operations Manager, Trelleborg Livorno
Panoramica dei risultati:
- Tempi di ciclo ridotti dell’80%, fino a soli 9,5 secondi per guarnizione
- Aumento del 20% della produttività complessiva
- Integrazione perfetta di robot, logica, movimento, sicurezza e interfaccia utente
- Cambi rapidi di ricetta per una produzione flessibile e on-demand
- ROI più rapido e migliore reattività della catena di fornitura
Automazione su misura per le tue operazioni
Con le nostre soluzioni flessibili e integrate, i produttori come Trelleborg possono adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze mantenendo i più alti standard di qualità ed efficienza. Sei interessato a scoprire come l’automazione robotica potrebbe trasformare il tuo processo produttivo? Progettiamo insieme la soluzione giusta.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Grupo Antolin ha trasformato le operazioni con trasferimenti di componenti automatizzati al 100%
LITMAT ha aumentato l’assemblaggio dei magneti a 180 tappi all’ora con l’automazione
Fischer Gears ha automatizzato il 70% dell’alimentazione CNC con i cobot OMRON