Torna ai case study
T&W Operations ha sostituito i carrelli elevatori e i controlli manuali con robot RFID autonomi
Dai carrelli elevatori manuali all’inventario completamente autonomo
T&W Operations, un fornitore di soluzioni intelligenti di inventario RFID con sede a Huntsville, si trovava ad affrontare inefficienze ed errori persistenti causati da controlli di inventario manuali e flussi di lavoro dipendenti dai carrelli elevatori nei loro sistemi di spedizione, ricezione e magazzino. L’obiettivo: eliminare ogni processo manuale e passare a un’operazione RFID completamente autonoma utilizzando i robot mobili autonomi (AMR) di OMRON.
La soluzione utilizza gli AMR LD-250 e HD-1500 di OMRON per alimentare il sistema di inventario a torre robotica espandibile (TIS-ER) di T&W. Questa torre autonoma naviga nei corridoi del magazzino, scansionando e verificando l’inventario con tag RFID fino a un’altezza di 9 metri—senza alcun intervento umano. L’LD-250 gestisce carichi fino a 120 kg e opera in aree con scaffalature sotto i 3 metri, mentre l’HD-1500 supporta fino a 1.500 kg per strutture con stoccaggio in altezza.
Durante l’intero flusso di lavoro produttivo, gli AMR OMRON gestiscono i contenitori dall’inizio alla fine. Recuperano autonomamente i contenitori, ne verificano digitalmente il contenuto e li spostano attraverso portali RFID per una verifica precisa e completamente autonoma. Questa automazione si estende al magazzino, dove gli AMR utilizzano mappatura in tempo reale e sensori di sicurezza certificati per navigare senza modifiche alla struttura. I robot si adattano agli ostacoli, si coordinano come flotta e possono essere ridistribuiti al variare dei layout. La torre TIS-ER regola la sua altezza in tempo reale per controlli di inventario flessibili.
Dall’implementazione di queste soluzioni, T&W Operations ha ottenuto un sistema di magazzino RFID completamente autonomo, con un’accuratezza dell’inventario superiore del 30%, maggiore pulizia operativa e riduzione del fabbisogno di manodopera. Sebbene ogni struttura sia unica, la nostra esperienza nell’automazione dimostra che la gestione dell’inventario completamente autonoma è scalabile e flessibile—anche per le organizzazioni che affrontano carenze di manodopera e crescenti esigenze di precisione.
Guarda la storia di T&W Operations:
Panoramica dei risultati:
- Verifica dell’inventario RFID completamente autonoma—senza controlli manuali o carrelli elevatori
- Robot mobili autonomi con opzioni flessibili di carico utile e altezza
- Evitamento ostacoli in tempo reale e mappatura adattiva
- Soluzioni scalabili sia per ambienti logistici che produttivi
- Maggiore accuratezza dell’inventario e pulizia operativa
Automazione su misura per le tue operazioni
La gestione dell’inventario completamente autonoma di OMRON ha aiutato T&W Operations a liberare il proprio team per attività a maggior valore aggiunto e a eliminare virtualmente gli errori manuali. Se stai valutando modi per ottimizzare le tue operazioni, saremo lieti di condividere la nostra esperienza—contattaci per iniziare la conversazione.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produzione dell’impianto del 30% con la movimentazione automatizzata dei roll container
Polar Semiconductor riduce di 40 miglia il trasporto manuale di materiale con gli AMR della serie LD
Il successo della produzione su ordinazione di VOLA con nove AMR OMRON serie LD