Torna ai case study
Scalare la produzione di gelato vegano con l’automazione intelligente del packaging di fine linea
Dai colli di bottiglia manuali alla produttività automatizzata
Ice Bakers, pioniere danese del gelato 100% vegetale, ha affrontato una sfida comune a molti produttori alimentari in rapida crescita: come scalare rapidamente la produzione senza sacrificare la qualità o sovraccaricare il team. Con l’impennata della domanda di gelato vegano, il loro processo di confezionamento manuale era diventato un collo di bottiglia, limitando le spedizioni giornaliere e mettendo sotto pressione il personale.
Per affrontare questo problema, Ice Bakers ha collaborato con Jysk Elteknik e Jens A. A/S per implementare una soluzione avanzata di automazione del packaging di fine linea utilizzando il robot collaborativo OMRON serie TM. Integrato con la piattaforma Sysmac, il controllo PLC e altri componenti standard, il sistema è dotato di uno strumento a vuoto stampato in 3D che preleva e confeziona otto vaschette di gelato alla volta, trasferendole senza problemi nei cartoni per la distribuzione. Il risultato? Un notevole aumento dell’80% della capacità della linea di confezionamento, che ora gestisce fino a 12.000 vaschette al giorno.
Automatizzando il processo di confezionamento, Ice Bakers non solo ha soddisfatto la domanda del mercato, ma ha anche sbloccato nuove efficienze. Il personale è stato riassegnato a compiti più complessi, mentre il funzionamento costante e affidabile ha garantito che ogni cartone rispettasse rigorosi standard di qualità. La flessibilità del robot collaborativo di OMRON consente un rapido adattamento a nuovi formati di prodotto e ai picchi stagionali, rendendo la produzione di Ice Bakers pronta per il futuro.
Guarda la storia di Ice Bakers:
Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco | danese
“I consumatori hanno risposto incredibilmente bene alla nostra gamma di gelati vegani e siamo arrivati a un punto in cui è stato necessario automatizzare una serie di processi per stare al passo con l’enorme domanda del mercato.” — Claus Sørensen, proprietario di Ice Bakers
Panoramica dei risultati:
- Aumento dell’80% della capacità di confezionamento
- Fino a 12.000 vaschette confezionate ogni giorno
- Personale riassegnato a lavori di maggior valore
- Qualità costante e produttività affidabile
- Automazione scalabile pronta per la crescita futura
Automazione su misura per le linee di confezionamento
L’automazione del packaging di fine linea di OMRON ha aiutato Ice Bakers a trasformare una sfida produttiva in un vantaggio competitivo. Le nostre soluzioni di robotica consentono ai produttori alimentari di scalare le operazioni, mantenere la qualità e rispondere ai cambiamenti del mercato con agilità. Se sei pronto a trasformare il tuo processo di confezionamento, parliamone.