블로그로 돌아가기
OL-450S를 만나보십시오 — 대차 운송 자동화를 위한 더 스마트한 방법
자재 흐름이 그 어느 때보다 중요한 이유
대차 운송 문제는 대개 작게 시작됩니다. 대차가 잘못된 위치에 있거나, 트롤리가 늦게 도착합니다. 작업자는 자재를 직접 옮기기 위해 하던 일을 멈춰야 합니다. 개별적으로는 큰 문제처럼 보이지 않지만, 교대 근무 시간 동안 이러한 작은 중단들이 쌓이면 인수인계가 늦어지고, 이동 시간이 늘어나며, 생산 흐름을 예측하기 어렵게 만듭니다.
문제는 수동 운송이 흔히 당연한 일처럼 여겨진다는 점입니다. 작업자가 대차를 찾아 헤매거나, 자재를 기다리거나, 업무 흐름을 유지하기 위해 생산 작업에서 벗어나기 전까지는 업무의 일부처럼 느껴집니다. 빠르게 돌아가는 환경에서 이러한 순간들은 빠르게 누적되어, 일상적인 이동을 지속적인 시간 손실과 흐름 방해의 원인으로 바꿉니다.
대차 이동에서 흐름 제어로
효과적인 대차 운송 자동화는 단순히 수동 이동을 대체하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 공유 경로, 좁은 공간, 변화하는 우선순위, 끊임없는 움직임 등 현장의 실제 조건에서 성능을 발휘해야 합니다. 이는 다음 사항들에 대한 지원을 의미합니다.
- 워크셀, 스테이징 구역, 보관 구역 및 라인 간의 예측 가능한 운송
- 사람, 대차, 장비 및 이동 장애물 주변에서의 신뢰할 수 있는 주행
- 좁은 통로, 엘리베이터, 출입구 및 낮은 층고 구역을 위한 컴팩트한 설치 면적
- 대차, 랙, 롤 케이지 및 트롤리를 위한 산업용 가용 하중 용량
- 운송 수요 증가에 따라 확장 가능한 간편한 운영
OL-450S를 만나보십시오
OL-450S는 대차 운송 자동화를 위한 오므론의 턴키 AMR 솔루션입니다. 제조 및 내부 물류 환경을 위해 설계되었으며, 작업자가 우선순위가 높은 작업에서 벗어날 필요 없이 대차, 트롤리, 롤 케이지 및 유사한 하중 운반체를 들어 올려 이동시킵니다.
대차 이동용으로 개조된 범용 모바일 로봇과 달리, OL-450S는 처음부터 대차 운송의 현실을 고려하여 설계되었습니다. 로우 프로파일 리프팅, 전방향 이동성 및 컴팩트한 설치 면적을 결합하여 좁은 공간과 혼잡한 통행 구역을 통과할 수 있도록 지원합니다. 리프팅 범위와 가용 하중 용량 덕분에 다양한 호환 대차 및 하중 운반체와 함께 작업할 수 있으며, 컴팩트한 디자인은 공간이 제한된 경로를 이동하는 데 도움이 됩니다.
그 결과, 적은 수동 노력으로 자재를 계속 이동시킬 수 있는 실용적이고 목적에 맞게 제작된 플랫폼이 탄생했습니다.
주요 사양 요약
- 페이로드: 450kg
- 리프트 범위: 108 mm – 308 mm
- 최고 속도: 1.2 m/s
- 안전 범위: 360°
- 작동 시간: 가용 하중 없을 시 최대 11시간, 최대 가용 하중 시 7시간
- 고속 충전: 최소 25분
- 함대 관리: FLOW Core 소프트웨어
귀하의 환경에 맞게 제작됨
시설마다 자율 대차 운송에 대한 요구 사항이 다릅니다. 그렇기 때문에 OL-450S는 여러 마스트 구성을 제공하여, 팀이 특정 환경에 맞는 층고, 가시성 및 내비게이션 성능의 균형을 맞출 수 있도록 합니다.
| 구성 | 최적의 용도 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 노 마스트 | 낮은 층고 경로 및 컴팩트한 레이아웃 | 플랫폼을 가능한 한 컴팩트하게 유지 |
| 미드 마스트, 1.2 m | 높이 제한이 있는 통행량이 많고 동적인 환경 | 좁은 층고를 통한 접근성을 유지하면서 위치 추정 및 주행 성능 향상 |
| 풀 마스트, 1.6 m | 매우 동적이고 통행량이 많은 환경의 대부분의 애플리케이션 | 가장 높은 스캐닝 위치로 위치 추정 및 주행 성능 극대화 |
오므론 로보틱스의 OL-450S 글로벌 제품 매니저인 모나 파히미(Mona Fahimi)는 “확장된 OL-450S 구성을 통해, 환경을 로봇에 맞추도록 강요하는 대신 로봇을 환경에 맞출 수 있는 유연성을 고객에게 제공하고 있습니다”라고 말했습니다.


자재 이동 방식에 따른 적응성
모든 시설에는 자재를 이동하는 고유한 방식이 있습니다. 대차, 경로, 준비 구역 및 인수인계 지점은 종종 이미 생산 리듬에 내장되어 있습니다. 자동화의 목표는 그 리듬을 방해하는 것이 아니라 더 일관되게 만드는 것입니다.
기존 대차 및 트롤리와 호환
OL-450S는 많은 기존 대차, 트롤리 및 롤 케이지와 함께 작동할 수 있어, 제조업체가 로봇을 중심으로 전체 프로세스를 재설계하지 않고도 일상적인 이동을 자동화할 수 있도록 돕습니다. 팀은 작업자가 이미 알고 있는 자재 흐름 패턴을 유지하면서 수동 처리를 줄일 수 있습니다.
애플리케이션별 요구 사항에 따른 구성
대차 설계는 현장마다 다르기 때문에, 리프팅 플레이트는 정의된 가이드라인 내에서 시스템 통합업체가 수정할 수 있습니다. 높이, 너비 또는 길이 조정은 대차 형상을 수용하고, 난간과 정렬하거나, 더 큰 대차 형식을 지원하는 데 도움이 되어, 팀이 AMR을 애플리케이션에 맞출 수 있는 더 많은 유연성을 제공합니다.
안정적인 일상 사용 준비 완료
일상적인 생산 사용에서는 가용성이 중요합니다. OL-450S는 전방향 이동, 무선 충전, 최대 가용 하중에서 최대 7시간의 런타임, 그리고 20%에서 80%까지 최소 25분 만에 재충전을 지원합니다. 이는 교대 근무 전반에 걸쳐 자동화된 운송을 사용 가능하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
경로 및 함대 전반으로 확장 가능
운송 요구가 확대되면 시스템도 함께 확장될 수 있습니다. FLOW Core를 통해 AMR은 중앙 집중식 트래픽 제어, 작업 관리 및 시스템 가시성을 갖춘 더 넓은 플릿의 일부로 작동할 수 있어, 팀이 시간이 지남에 따라 더 많은 경로, 워크플로우 및 시설에 걸쳐 자동화를 확장할 수 있도록 돕습니다.
대차 운송 자동화가 일상 운영에 적합한 곳
자동화를 위한 최고의 기회는 종종 팀이 매일 반복하는 작업입니다. 많은 시설에서 여기에는 보관, 준비, 생산 구역, 창고 구역 및 타이밍과 일관성이 중요한 공유 경로 간에 대차를 이동하는 것이 포함됩니다.
생산 지원 및 라인 측 보충
생산 팀은 필요한 부품, 도구 및 재공품 자재가 필요한 시기와 장소에 제공되는 것에 의존합니다. 작업자가 대차를 수동으로 이동하기 위해 작업장을 떠나야 할 때, 짧은 이동조차도 작업 속도에 영향을 미치는 중단을 만들 수 있습니다.
보관, 준비, 작업 셀 및 라인 사이드 위치 간의 일상적인 이송을 자동화함으로써, OL-450S는 수동 이동을 줄이고, 더 원활한 인수인계를 지원하며, 작업자가 생산에 집중할 수 있도록 돕습니다.
창고 및 내부 물류 운송
창고 및 물류 센터는 피킹, 포장, 통합, 보관 및 출고 준비 간의 지속적인 이동에 의존합니다. 대차와 랙이 하루 종일 수동으로 이동될 때, 팀은 반복적인 걷기, 밀기 및 대기로 시간을 잃을 수 있습니다.
이러한 일상적인 이동을 자동화하면 내부 운송 일관성을 개선하고, 공유 통로의 혼잡을 완화하며, 팀이 반복적인 지점 간 운송 대신 우선순위가 높은 작업에 집중할 수 있도록 도울 수 있습니다.
좁은 공간 및 혼잡한 통행
자재 이동은 항상 넓은 개방 구역에서 일어나는 것은 아닙니다. 많은 경로는 좁은 통로, 낮은 층고 경로, 바쁜 교차로 및 사람, 대차, 지게차 및 장비가 동시에 이동하는 공유 공간을 통과합니다.
이러한 환경에서는 유연성이 중요합니다. 컴팩트한 설치 면적, 전방향 이동 및 모듈식 마스트 구성을 갖춘 OL-450S는 공간이 제한된 구역에서 대차 운송을 지원할 수 있습니다. 층고가 특히 중요한 애플리케이션의 경우, 표준 구성은 로우 프로파일 옵션을 제공합니다.


더 나은 흐름은 워크플로우를 이해하는 것에서 시작됩니다
자재 흐름을 개선하는 것이 항상 전체 운영을 변경해야 하는 것은 아닙니다. 종종 첫 번째 단계는 하루 종일 지연, 추가 걷기 또는 불확실성을 만드는 일상적인 이동을 면밀히 살펴보는 것입니다.
대차 운송은 그러한 영역 중 하나입니다. 이러한 이동이 더 일관되면, 팀은 생산, 창고 및 내부 물류 프로세스 전반에 걸쳐 더 안정적인 흐름을 만들 수 있습니다.
OL-450S는 팀에게 일상적인 대차 이동을 자동화하는 실용적인 방법을 제공하지만, 로봇은 더 큰 워크플로우의 한 부분일 뿐입니다. 성공적인 배포는 대차 유형, 하중 무게, 경로 레이아웃, 층고, 통행량 및 인수인계 지점을 포함한 현장의 실제 조건에 달려 있습니다.

먼저 평가해야 할 사항
대차 이동이 운영에 마찰을 일으키고 있다면, 워크플로우 자체부터 시작하십시오. 어떤 경로가 가장 자주 반복됩니까? 팀이 자재를 기다리거나, 걷거나, 찾는 데 어디에서 시간을 잃습니까? 어떤 대차, 하중, 층고 및 인수인계 지점을 고려해야 합니까?
이러한 질문에 답하면 자동화가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 곳과 솔루션이 귀하의 환경에 맞게 어떻게 구성되어야 하는지 결정하는 데 도움이 됩니다.
오므론은 이러한 요구 사항을 평가하고 귀하의 운영에 적합한 접근 방식을 계획하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.