博客首页

了解 OL-450S —— 更智能的料车运输自动化方案 

博客
标准载具顶升 OL-450S AMR
High Payload Capacity
最大负载

450 kg

reorder–reorder-arrow-move-arrange
最大速度

1.2 m/s

traffic
顶升范围

108 – 308mm

update
安全覆盖

360°

为何物料流比以往任何时候都更重要

料车运输问题通常始于微末。料车放错了地方。手推车迟到了。操作员不得不停下手头的工作去手动搬运物料。这些看起来都不算大事,但在一个班次中,这些微小的中断会减慢交接速度,增加步行时间,并使生产流程变得难以预测。

挑战在于手动运输往往被视为背景工作。在操作员开始寻找料车、等待物料或离开生产任务以维持运转之前,它感觉就像是工作的一部分。在快速变化的环境中,这些时刻会迅速累积,将常规移动变成时间损失和流程中断的持续来源。

从移动料车到控制流程

有效的料车运输自动化不仅需要取代手动往返,还必须在车间的真实条件下运行:共享路线、狭窄空间、不断变化的优先级和持续的移动。这意味着需要支持:

了解 OL-450S

OL-450S 是欧姆龙 (OMRON) 的一站式 AMR 解决方案,用于实现制造和内部物流环境中推车运输的自动化。它可以拾取并移动推车、手推车、滚轮车及类似的载重工具,让操作人员能够专注于增值的生产任务。

与改装用于推车搬运的通用移动机器人不同,OL-450S 从一开始就是围绕推车运输的实际需求而设计的。它结合了低剖面顶升、全向移动和紧凑的占地面积,能够在狭窄空间、共享路线和混合交通区域中灵活行驶。

其结果是一个实用的、专用型平台,能够以更少的手动劳动保持物料流动。

关键规格一览

  • 负载:450 kg
  • 顶升范围:108 mm – 308 mm
  • 最高速度:1.2 m/s
  • 安全覆盖:360°
  • 运行时间:无负载长达 11 小时,满负载 7 小时
  • 快速充电:仅需 25 分钟
  • 机群管理:FLOW Core 软件

专为匹配您的环境而构建

不同的设施对自主料车运输有不同的要求。这就是为什么 OL-450S 提供多种桅柱配置,允许团队为其特定环境平衡净空、可见性和导航性能。

标准无桅柱配置使 OL-450S 保持最低剖面,非常适合净空受限的紧凑型应用。它支持穿行于窄巷道、低矮门口、架空结构和固定生产区域,在这些区域增加高度可能会降低路线灵活性。

中等桅柱配置为需要更强定位和导航能力的动态、高流量环境增加了提升的扫描位置,同时兼顾垂直净空。通过将扫描仪提升到地面活动高度以上,它改善了在有移动料车、人员和设备的共享空间中的可见性,同时保留了通过电梯、门口和低矮架空结构的能力。

全桅柱配置为更大、更繁忙或视觉更复杂的环境提供最高的扫描位置。当高度限制不是限制因素时,此配置有助于最大化扫描仪可见性,并通过参考设施中较高的稳定特征来支持稳健的定位和导航。

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast
配置最佳适用场景主要优势
无桅柱低净空路线和紧凑布局使平台保持尽可能紧凑
中等桅柱,1.2 m有高度限制的高流量、动态环境在改善定位和导航的同时,保持通过狭窄净空的能力
全桅柱,1.6 m高度动态、高流量环境中的大多数应用通过最高的扫描位置最大化定位和导航性能

“通过扩展 OL-450S 的配置,我们让客户能够灵活地使机器人适应其环境,而不是强迫环境去适应机器人,”欧姆龙机器人 OL-450S 全球产品经理 Mona Fahimi 表示。 

适应物料移动的方式

每个设施都有自己的物料移动方式。料车、路线、暂存区和交接点通常已经融入了生产节奏。自动化的目标不是打破这种节奏,而是使其更加一致。

兼容现有料车和手推车

OL-450S 可与许多现有的料车、手推车和滚轮笼车配合使用,帮助制造商实现常规移动的自动化,而无需围绕机器人重新设计整个流程。团队可以在减少手动搬运的同时,保留操作员已经熟悉的物料流模式。

针对特定应用需求进行配置

由于各站点的料车设计各不相同,系统集成商可以在定义的指南内修改顶升板。高度、宽度或长度的调整有助于适应料车几何形状、对齐护栏或支持更大的料车规格,从而使团队能够更灵活地使 AMR 匹配应用需求。

为日常稳定使用做好准备

对于日常生产使用,可用性至关重要。OL-450S 支持全向移动、无线充电、满负载下长达 7 小时的运行时间,并且在仅需 25 分钟内即可从 20% 充电至 80%。这有助于确保自动化运输在各个班次中始终可用。

跨路线和机群的可扩展性

当运输需求扩大时,系统可以随之扩展。通过 FLOW Core,AMR 可以作为更大机群的一部分运行,实现集中交通控制、任务管理和系统可见性,帮助团队随着时间的推移将自动化扩展到更多路线、工作流和设施。

Shot 3
Deck Width
OL-450S Mid Mast
Shot 6
Max Deck Height
OL-450S Shot 2
Minimum Deck height
Fast Recharging

料车运输自动化在日常运营中的应用场景

自动化的最佳机会通常是团队每天重复的任务。在许多设施中,这包括在存储区、暂存区、生产区、仓库区和共享路线之间移动料车,在这些地方,时效性和一致性至关重要。

生产支持和线边补料

生产团队依赖于在需要的时间和地点获得正确的零件、工具和在制品物料。当操作员不得不离开工位去手动移动料车时,即使是短途往返也会造成中断,影响工作节奏。

通过自动化存储区、暂存区、工位和线边位置之间的常规转运,OL-450S 有助于减少手动往返,支持更顺畅的交接,并让操作员专注于生产。

仓库和内部物流运输

仓库和配送中心依赖于拣选、包装、整合、存储和出库暂存之间的持续移动。当料车和货架全天手动移动时,团队会因为重复的步行、推行和等待而损失时间。

自动化这些常规移动可以提高内部运输的一致性,缓解共享通道的拥堵,并帮助团队专注于更高优先级的工作,而不是重复的点对点运输。

狭窄空间和混合交通

物料移动并不总是在开阔区域进行。许多路线会经过窄巷道、低净空路径、繁忙的交叉口以及人员、料车、叉车和设备同时移动的共享空间。

在这些环境中,灵活性至关重要。凭借紧凑的占地面积、全向移动和模块化桅柱配置,OL-450S 可以支持空间受限区域的料车运输。对于净空特别重要的应用,标准配置提供了一个低剖面选项。

低剖面板
OL-450S_功能

更好的流程始于对工作流的理解

改善物料流并不总是需要改变整个运营。通常,第一步是仔细观察那些全天造成延迟、额外步行或不确定性的常规移动。

料车运输就是其中之一。当这些移动变得更加一致时,团队可以在生产、仓储和内部物流流程中创造更稳定的流动。

OL-450S 为团队提供了一种自动执行常规料车移动的实用方法,但机器人只是更大工作流的一部分。成功的部署取决于车间的真实条件,包括料车类型、负载重量、路线布局、净空、交通和交接点。

在生产设施中行驶的多台 OL-450S AMR

首先评估什么

如果料车移动在您的运营中造成了摩擦,请从工作流本身开始。哪些路线重复频率最高?团队在哪些地方因为等待、步行或寻找物料而损失时间?需要考虑哪些料车、负载、净空和交接点?

回答这些问题有助于确定自动化在何处可以创造最大价值,以及应如何针对您的环境配置解决方案。

欧姆龙可以帮助评估这些要求,并为您的运营规划正确的方法。

博客首页

rss

保持联系

form robot background