블로그로 돌아가기
OL-450S를 만나보십시오 — 카트 운송 자동화를 더 스마트하게
자재 흐름이 그 어느 때보다 중요한 이유
카트 운송 문제는 대개 작은 것에서 시작됩니다. 카트가 엉뚱한 곳에 있거나, 트롤리가 늦게 도착하거나, 작업자가 하던 일을 멈추고 자재를 손으로 옮겨야 하는 경우가 있습니다. 각각은 대수롭지 않아 보이지만, 한 교대 동안 이런 작은 중단이 누적되면 인계가 느려지고 보행 시간이 늘어나며 생산 흐름의 예측이 더 어려워질 수 있습니다.
문제는 수동 운송이 종종 배경에 섞여 보이지 않는다는 점입니다. 작업자가 카트를 찾기 시작하거나 자재를 기다리거나, 흐름을 유지하려고 생산 작업에서 잠시 이탈하기 전까지는 업무의 일부처럼 느껴집니다. 빠르게 움직이는 환경에서는 이런 순간이 금세 누적되어, 일상적인 이동이 지속적인 시간 손실과 흐름 교란의 원인이 됩니다.
카트 이동에서 흐름 제어로
효과적인 카트 운송 자동화는 수동 이동을 대체하는 것만으로는 부족합니다. 공장 현장의 실제 조건—공유 동선, 협소 공간, 변화하는 우선순위, 지속적인 이동—에서 성능을 발휘해야 합니다. 이를 위해 다음을 지원해야 합니다:
- 작업 셀, 대기 구역, 보관 구역, 라인 간 예측 가능한 운송
- 사람, 카트, 장비 및 이동 장애물 주변의 신뢰할 수 있는 내비게이션
- 협소 통로, 엘리베이터, 출입구, 낮은 천장 구역을 위한 컴팩트한 설치 면적
- 카트, 랙, 롤 케이지, 트롤리를 위한 산업용 적재 용량
- 운송 수요 증가에 따라 확장 가능한 간편한 운영
OL-450S를 만나보십시오
OMRON의 OL-450S는 제조 및 인트라로지스틱스 환경에서 카트 운송을 자동화하는 턴키 AMR 솔루션입니다. 이 로봇은 카트, 트롤리, 롤 케이지 및 유사한 운반 장치를 픽업하고 이동시켜 작업자가 부가가치 생산 작업에 집중할 수 있도록 합니다.
카트 취급에 맞춰 개조된 범용 모바일 로봇과 달리, OL-450S는 처음부터 카트 운송의 현실을 고려하여 설계되었습니다. 낮은 프로파일 리프팅, 전방향 이동성 및 컴팩트한 설치 공간을 결합하여 좁은 공간, 공유 경로 및 혼합 교통 구역을 탐색할 수 있습니다.
그 결과, 수작업 부담을 줄이면서 자재 이동을 지속시키는 실용적이고 목적에 최적화된 플랫폼이 완성됩니다.
핵심 사양 한눈에 보기
- 적재량: 450 kg
- 리프트 범위: 108 mm – 308 mm
- 최고 속도: 1.2 m/s
- 안전 커버리지: 360°
- 가동 시간: 무적재 시 최대 11시간, 만재 시 7시간
- 고속 충전: 최소 25분
- 플릿 관리: FLOW Core 소프트웨어
현장 환경에 맞춘 설계
시설마다 자율 카트 운송에 요구되는 조건이 다릅니다. 그래서 OL-450S는 여러 마스트 구성을 제공하여, 팀이 각 환경에 맞게 여유 높이, 가시성, 내비게이션 성능의 균형을 조정할 수 있도록 합니다.
| 구성 | 최적 적용 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 무마스트 | 낮은 여유 높이 동선 및 컴팩트 레이아웃 | 플랫폼을 가능한 한 컴팩트하게 유지 |
| 미드 마스트, 1.2 m | 높이 제한이 있는 고혼잡 동적 환경 | 협소 여유 높이 구간 접근성을 유지하면서 자기 위치 추정 및 내비게이션을 개선 |
| 풀 마스트, 1.6 m | 매우 동적이고 혼잡한 환경의 대부분 적용 분야 | 가장 높은 스캐닝 위치로 자기 위치 추정 및 내비게이션 성능을 극대화 |
OMRON Robotics의 OL‑450S 글로벌 제품 매니저 Mona Fahimi는 “확장된 OL‑450S 구성으로 고객이 환경을 로봇에 맞추도록 강요하는 대신, 로봇을 환경에 맞출 수 있는 유연성을 제공하고 있습니다”라고 말했습니다.


자재 이동 방식에 맞춘 유연성
모든 시설에는 자재를 이동하는 고유한 방식이 있습니다. 카트, 동선, 대기 구역, 인계 지점은 이미 생산 리듬에 포함되어 있는 경우가 많습니다. 자동화의 목표는 그 리듬을 깨는 것이 아니라, 더 일관되게 만드는 것입니다.
기존 카트 및 트롤리와 호환
OL-450S는 많은 기존 카트, 트롤리, 롤 케이지와 함께 사용할 수 있어, 제조사가 로봇 중심으로 전체 공정을 재설계하지 않고도 반복 이동을 자동화할 수 있도록 돕습니다. 팀은 작업자가 이미 익숙한 자재 흐름 패턴을 유지하면서 수작업 취급을 줄일 수 있습니다.
적용 분야별 요구에 맞춘 구성
카트 설계는 현장마다 다르므로, 시스템 통합업체는 정해진 가이드라인 내에서 리프팅 플레이트를 수정할 수 있습니다. 높이, 폭, 길이를 조정하면 카트 형상에 맞추거나 난간과 정렬하거나 더 큰 카트 형식을 지원할 수 있어, AMR을 적용 분야에 맞출 유연성이 커집니다.
일상적인 안정 운용을 위한 준비
일상 생산에서는 가용성이 중요합니다. OL-450S는 전방향 이동, 무선 충전, 만재 기준 최대 7시간 가동, 20%에서 80%까지 최소 25분 재충전을 지원합니다. 이를 통해 교대 전반에 걸쳐 자동 운송을 가용 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
동선과 플릿 전반으로 확장
운송 수요가 확대되면 시스템도 함께 확장될 수 있습니다. FLOW Core를 통해 AMR은 중앙집중식 교통 제어, 작업 관리, 시스템 가시성을 갖춘 더 큰 플릿의 일부로 운영될 수 있어, 시간이 지남에 따라 더 많은 동선, 워크플로, 시설로 자동화를 확장하도록 지원합니다.
일상 운영에서 카트 운송 자동화가 적용되는 영역
자동화의 최적 기회는 팀이 매일 반복하는 작업에서 나오는 경우가 많습니다. 많은 시설에서 이는 보관, 대기, 생산 구역, 창고 존, 그리고 타이밍과 일관성이 중요한 공유 동선 사이에서 카트를 이동하는 작업을 포함합니다.
생산 지원 및 라인사이드 보충
생산 팀은 필요한 부품, 공구, 재공품 자재가 필요한 시점과 장소에 준비되어 있어야 합니다. 작업자가 카트를 수동으로 옮기기 위해 작업장을 떠나야 하면, 짧은 이동이라도 작업 속도에 영향을 주는 중단이 발생할 수 있습니다.
OL-450S는 보관, 대기, 작업 셀, 라인사이드 위치 간의 반복 이송을 자동화하여 수동 이동을 줄이고, 더 원활한 인계를 지원하며, 작업자가 생산에 집중하도록 돕습니다.
창고 및 사내 물류 운송
창고와 물류 센터는 피킹, 패킹, 통합, 보관, 출고 대기 사이의 지속적인 이동에 의존합니다. 카트와 랙을 하루 종일 수동으로 이동하면, 팀은 반복적인 보행, 밀기, 대기로 시간을 잃을 수 있습니다.
이러한 반복 이동을 자동화하면 내부 운송의 일관성을 높이고 공유 통로의 혼잡을 완화하며, 반복적인 지점 간 운송 대신 더 우선순위가 높은 업무에 집중하도록 도울 수 있습니다.
협소 공간 및 혼재 교통
자재 이동이 항상 넓은 공간에서 이루어지는 것은 아닙니다. 많은 동선은 좁은 통로, 낮은 여유 높이 구간, 혼잡한 교차로, 그리고 사람, 카트, 지게차, 장비가 동시에 이동하는 공유 공간을 통과합니다.
이러한 환경에서는 유연성이 중요합니다. 컴팩트한 설치 면적, 전방향 이동, 모듈형 마스트 구성으로 OL-450S는 공간 제약 구역에서의 카트 운송을 지원할 수 있습니다. 여유 높이가 특히 중요한 적용 분야에서는 표준 구성이 저상 옵션을 제공합니다.


더 나은 흐름은 워크플로 이해에서 시작됩니다
자재 흐름을 개선하기 위해 항상 전체 운영을 바꿀 필요는 없습니다. 대개 첫 단계는 하루 전반에 지연, 추가 보행, 불확실성을 만드는 반복 이동을 면밀히 살펴보는 것입니다.
카트 운송은 그중 하나입니다. 이러한 이동이 더 일관되면, 팀은 생산, 창고, 사내 물류 프로세스 전반에서 더 안정적인 흐름을 만들 수 있습니다.
OL-450S는 반복적인 카트 이동을 자동화하는 실용적인 방법을 제공하지만, 로봇은 더 큰 워크플로의 한 부분일 뿐입니다. 성공적인 도입은 카트 유형, 적재 중량, 동선 레이아웃, 여유 높이, 교통량, 인계 지점 등 현장의 실제 조건에 달려 있습니다.

우선 평가할 사항
카트 이동이 운영에 마찰을 만들고 있다면, 워크플로 자체부터 시작하십시오. 어떤 동선이 가장 자주 반복됩니까? 팀은 대기, 보행, 자재 탐색에서 어디서 시간을 잃습니까? 어떤 카트, 적재물, 여유 높이, 인계 지점을 고려해야 합니까?
이 질문에 답하면 자동화가 가장 큰 가치를 만들 수 있는 지점과, 환경에 맞게 솔루션을 어떻게 구성해야 하는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
OMRON은 이러한 요구 사항을 평가하고 귀사의 운영에 적합한 접근 방식을 수립하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.