성공 사례로 돌아가기
Brillopak의 자동 퍼넷 픽킹 시스템이 신선 식품 포장 공정을 혁신한 방법
싱글 픽 자동화를 통한 다운타임 및 비효율성 해결
신선 식품 및 육류 포장은 다운타임, 일관되지 않은 레이아웃, 높은 인건비와 같은 문제에 자주 직면합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Brillopak은 OMRON과 협력하여 혁신적인 자동 퍼넷 포장 시스템을 개발했습니다. 영국의 주요 유통업체를 위해 설계된 이 완전 자동화 솔루션은 OMRON의 Hornet 병렬 로봇, NJ 라인 컨트롤러 및 PackManager 소프트웨어(이전 명칭 PackXpert)를 사용하여 타의 추종을 불허하는 정밀도로 퍼넷을 개별적으로 적재합니다.
적재 전 층을 쌓는 기존 시스템과 달리, 이 싱글 픽 개념은 각 퍼넷을 지정된 위치에 직접 배치하여 품목 낙하나 오배치로 인한 중단을 제거합니다. OMRON의 Hornet 로봇으로 구동되는 이 시스템은 분당 최대 300회의 픽킹 속도를 달성하여 높은 처리량을 보장하는 동시에 다양한 제품 크기와 레이아웃에 대응합니다. 로봇의 독특한 네 번째 암은 유연성을 강화하여 퍼넷 크레이트와 같은 좁은 공간에서도 정밀한 배치를 가능하게 합니다.
이 라인에는 NJ 컨트롤러와 맞춤형 HMI 인터페이스를 특징으로 하는 OMRON의 Sysmac 자동화 플랫폼이 통합되어 운영을 단순화하고 교체 작업 중 다운타임을 최소화합니다. 운영자는 PackManager 소프트웨어를 통해 새로운 퍼넷 크기에 맞는 포장 레이아웃을 쉽게 프로그래밍하고, 오프라인으로 프로세스를 시뮬레이션하며, 중단을 최소화하면서 변경 사항을 구현할 수 있습니다. 이러한 원활한 적응성은 지속적인 운영을 보장하고 진화하는 생산 요구 사항에 대비한 미래 경쟁력을 제공합니다.
Brillopak의 스토리 보기:
“저희 고객은 2년 이내의 투자 수익 창출과 지속적인 운영을 요구했습니다. 저희는 OMRON의 통합 모션, 제어 및 안전 기술을 사용하여 중단을 제거하고 교체 시간을 최소화했으며, 이를 통해 시스템 성능을 신속하게 최적화할 수 있었습니다.” – David Jahn, Brillopak 매니징 디렉터
결과 개요:
- 고속 자동화로 효율성 증대 및 인건비 절감.
- 다양한 퍼넷 크기와 포장 형식에 대응하는 고급 유연성.
- 직관적인 소프트웨어로 교체 작업 간소화 및 실시간 조정 가능.
- 통합 비전 시스템으로 정밀한 배치 및 포장 정확도 보장.
귀사의 운영에 맞춤화된 자동화
Brillopak의 자동 퍼넷 포장 시스템은 혁신적인 로봇 및 제어 기술이 어떻게 업계의 과제를 해결하고 측정 가능한 결과를 제공할 수 있는지 보여줍니다. 귀하의 생산 라인을 혁신하고 효율성을 높일 준비가 되셨습니까? 자동 포장이 귀하의 운영을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보려면 지금 바로 문의하십시오.