성공 사례로 돌아가기
컴팩트 RC-1 협동로봇 팔레타이저로 에너지와 공간을 절감해 빠른 ROI 달성
팔레타이징 자동화에서 공간, 비용, 유연성 과제 해결
무거운 박스와 높은 팔레트를 수작업으로 팔레타이징하는 과정은 Reitec 고객사의 인건비를 증가시키고 귀중한 작업장 바닥 공간을 소모하고 있었습니다. 기존 시스템은 큰 설치 면적과 상당한 투자가 필요해 빠른 ROI 달성이 거의 불가능했습니다. 작업자는 반복적인 부담에 노출되었고, 운영 비효율로 처리량이 제한되었습니다.
OMRON과 협력한 Reitec Engineering Services는 이러한 과제를 해결하기 위해 RC-1 협동로봇 팔레타이저를 개발했습니다. Reitec의 산업 제어 전문성과 OMRON의 첨단 자동화 기술을 결합해, 최소한의 공간만 차지하면서 기존 라인에 매끄럽게 통합되는 컴팩트한 팔레타이징 자동화 솔루션을 제공했습니다. RC-1은 최대 14kg의 페이로드를 처리하고 분당 최대 9회 픽이 가능하며, 1300mm의 리치를 갖추고 있습니다. 통합 비전 기능을 통해 제품을 신속히 식별하고 새로운 SKU 또는 그리퍼 위치 변경에도 빠르게 대응할 수 있습니다.
결과적으로 RC-1은 최대 가동 시에도 에너지 소비가 100W 미만으로 유지되며, 낮은 도입 비용으로 짧은 투자 회수 기간을 보장합니다. 고객은 운영 비용 절감, 작업자 안전 향상, 그리고 귀중한 바닥 공간을 희생하지 않으면서 변화하는 생산 요구에 맞춰 팔레타이징 자동화를 유연하게 적용하는 이점을 누릴 수 있습니다.
Reitec의 스토리 보기:
다운로드 언어: 이탈리아어 | 스페인어 | 프랑스어 | 폴란드어 | 터키어
“RC-1 팔레타이징 로봇은 매우 짧은 투자 회수 기간과 결합된 낮은 도입 비용 덕분에 이러한 응용에 최적의 솔루션입니다. 기존 팔레타이징 솔루션에 비해 설치 면적이 작고, 최대 가동 시에도 소비 전력이 100W를 훨씬 밑도는 장점이 있습니다.” — Reitec 기술 이사 Jose Manuel Rodriguez
결과 개요:
- 최대 가동 시에도 에너지 사용량 100W 미만
- 14kg 페이로드로 분당 최대 9회 픽
- 기존 팔레타이저 대비 컴팩트한 설치 면적
- 빠른 통합과 새로운 SKU에 대한 손쉬운 적응
- 수작업 취급 감소 및 작업장 안전 향상
FMCG 제조업체에 최적화된 팔레타이징 자동화
RC-1 협동로봇 팔레타이저는 제조업체가 에너지 소비를 100W 미만으로 낮추고, 작업장 바닥 공간을 최대 30%까지 더 확보하며, 수작업 취급 위험을 최소화할 수 있도록 지원합니다. 빠른 통합과 새로운 SKU 또는 팔레트 패턴에 대한 적응 능력을 바탕으로 OMRON과 Reitec은 실제 생산 요구를 충족하는 자동화를 제공합니다. 프로젝트 계획을 논의하고 싶으시다면, 당사 팀이 귀사의 요구에 맞는 적합한 로봇 자동화 솔루션을 찾을 수 있도록 지원해 드리겠습니다.