Voltar às notícias

OMRON apresenta novas opções de mastro OL-450S para automação do transporte de carrinhos 

Notícias
OL No Mast Hero PR

As novas configurações oferecem aos fabricantes mais flexibilidade para adequar a automação ao seu ambiente.

Pleasanton, Califórnia — 20 de abril de 2026 — A OMRON Robotics anunciou hoje opções de configuração ampliadas para o Robô Móvel Autônomo (AMR) OL-450S, adicionando novos acessórios de mastro para transporte de carrinhos e porta-cargas em operações de produção e intralogística.

O OL-450S agora está disponível na configuração padrão sem mastro, com acessórios opcionais de mastro intermediário de 1,2 m e mastro completo de 1,6 m. Essas opções oferecem aos fabricantes e integradores de sistemas maior flexibilidade na forma como o robô navega e se localiza em instalações com diferentes alturas de teto, padrões de tráfego, restrições de layout e requisitos de fluxo de trabalho.

Three configurations. More ways to deploy.

A configuração padrão sem mastro mantém o OL-450S no seu perfil mais baixo, ao mesmo tempo que suporta o transporte seguro e fiável de carrinhos em espaços de produção compactos com folga limitada. Ajuda a manter a flexibilidade de rota através de corredores estreitos, portas baixas, estruturas suspensas e áreas ao redor de equipamentos fixos onde a altura adicional poderia restringir o acesso.

A configuração com mastro médio adiciona varredura elevada para ambientes dinâmicos e de alto tráfego onde é necessária uma melhor localização e navegação. Ao elevar o scanner acima da atividade ao nível do chão, melhora a visibilidade em espaços partilhados com carrinhos em movimento, operadores e equipamentos, ao mesmo tempo que preserva o acesso através de elevadores, portas e áreas com menor folga.

Para operações maiores, mais movimentadas ou com navegação mais complexa, a configuração com mastro completo oferece a posição de varredura mais alta para maximizar a visibilidade e a robustez da navegação quando a altura não é um fator limitante. Ao referenciar características estáveis mais altas no ambiente, fortalece o desempenho de navegação em espaços dinâmicos de produção e intralogística.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast

Em conjunto, estas configurações dão aos fabricantes a flexibilidade para implementar o OL-450S nos espaços, condições de tráfego e fluxos de trabalho de transporte de carrinhos que melhor se adequam às suas operações.

Production-ready by design

O OL-450S é a solução AMR turnkey da OMRON para automação do transporte de carrinhos, combinando dimensões compactas, placa de elevação integrada e capacidade de carga útil de até 450 kg. Com uma faixa de elevação de 108 mm a 308 mm, o robô pode se posicionar sob carrinhos, elevá-los com segurança e dar suporte aos fluxos de manuseio de materiais existentes com mudanças mínimas de infraestrutura.

Em todas as configurações, a mobilidade omnidirecional ajuda o OL-450S a se deslocar lateralmente, girar no próprio eixo e manobrar com eficiência em layouts de instalação em constante mudança. Navegação por características naturais, sensoriamento embarcado e carregamento sem fio oferecem suporte a uma operação confiável com menor intervenção manual.

Para integradores de sistemas, o OL-450S também oferece flexibilidade para projetos de carrinhos específicos da aplicação. Sua placa de elevação pode ser elevada, alargada ou, dentro de restrições definidas, estendida para atender a diferentes dimensões de carga útil e necessidades de fluxo de trabalho, mantendo a segurança e a estabilidade.

“Com as configurações ampliadas do OL‑450S, estamos oferecendo aos clientes a flexibilidade de adequar o robô ao seu ambiente, em vez de forçar o ambiente a se adaptar ao robô”, afirmou Mona Fahimi, Gerente Global de Produto do OL‑450S na OMRON Robotics 

Centralized fleet management with FLOW Core

Como todos os AMRs da OMRON, o OL-450S é gerenciado por meio do FLOW Core, a plataforma comprovada de gerenciamento de frota da OMRON. O FLOW Core oferece aos usuários controle centralizado do tráfego de robôs, atribuição de tarefas e coordenação da frota a partir de uma única interface. A plataforma oferece suporte a frotas de até 100 robôs móveis com diferentes capacidades de carga útil, enquanto a visibilidade em tempo real da atividade dos robôs e dos fluxos de trabalho ajuda as equipes a coordenar tarefas de transporte em toda a instalação.

Expanding how manufacturers deploy automation

“Os fabricantes precisam de automação que funcione dentro das realidades do seu ambiente de produção”, disse Justin King, Vice-Presidente de Gestão de Produtos, Marketing e Desenvolvimento de Negócios na OMRON Robotics. “Com a linha ampliada do OL-450S, eles podem implantar uma plataforma de transporte de carrinhos em mais aplicações, layouts e ambientes de produção — sem redesenhar seus fluxos de trabalho.”

Para mais informações, visite a página do produto OL-450S ou entre em contato com a OMRON para discutir sua aplicação e identificar a abordagem adequada para seus objetivos de manuseio de materiais.

Voltar às notícias

rss

Mantenha-se conectado

form robot background