Volver a noticias

OMRON presenta nuevas opciones de mástil OL-450S para la automatización del transporte de carros 

Noticias
Imagen principal del sitio web para el comunicado de prensa del OL-450S

Las nuevas configuraciones ofrecen a los fabricantes más flexibilidad para adaptar la automatización a su entorno.

Pleasanton, California — 20 de abril de 2026 — OMRON Robotics ha anunciado hoy la ampliación de las opciones de configuración para el robot móvil autónomo (AMR) OL-450S, añadiendo nuevos accesorios de mástil para el transporte de carros y soportes de carga en operaciones de producción e intralogística.

El OL-450S ya está disponible en una configuración estándar sin mástil, con accesorios opcionales de medio mástil de 1,2 m y de mástil completo de 1,6 m. Estas opciones proporcionan a los fabricantes e integradores de sistemas una mayor flexibilidad en la forma en que el robot navega y se localiza en instalaciones con diferentes alturas de techo, patrones de tráfico, limitaciones de diseño y requisitos de flujo de trabajo.

Three configurations. More ways to deploy.

La configuración estándar sin mástil mantiene el OL-450S en su perfil más bajo, a la vez que permite un transporte de carros seguro y fiable en espacios de producción compactos con poca holgura. Ayuda a mantener la flexibilidad de las rutas a través de pasillos estrechos, puertas bajas, estructuras elevadas y zonas alrededor de equipos fijos donde una mayor altura podría restringir el acceso.

La configuración de mástil medio añade un escaneo elevado para entornos dinámicos y de alto tráfico en los que se requiere una mejor localización y navegación. Al elevar el escáner por encima de la actividad a nivel del suelo, mejora la visibilidad en espacios compartidos con carros, operarios y equipos en movimiento, manteniendo al mismo tiempo el acceso a través de ascensores, puertas y zonas con menor holgura.

Para operaciones más grandes, concurridas o más complejas en cuanto a navegación, la configuración de mástil completo proporciona la posición de escaneo más alta para maximizar la visibilidad y la robustez de la navegación cuando la altura no es un factor limitante. Al tomar como referencia elementos estables situados a mayor altura en el entorno, refuerza el rendimiento de la navegación en espacios dinámicos de producción e intralogística.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast

En conjunto, estas configuraciones ofrecen a los fabricantes la flexibilidad de desplegar el OL-450S en los espacios, las condiciones de tráfico y los flujos de trabajo de transporte de carros que mejor se adapten a sus operaciones.

Production-ready by design

El OL-450S es la solución AMR llave en mano de OMRON para la automatización del transporte de carros, que combina un diseño compacto, una placa de elevación integrada y una capacidad de carga de hasta 450 kg. Con un rango de elevación de 108 mm a 308 mm, el robot puede desplazarse bajo los carros, elevarlos de forma segura y dar soporte a los flujos de trabajo de manipulación de materiales existentes con cambios mínimos en la infraestructura.

En todas las configuraciones, la movilidad omnidireccional ayuda al OL-450S a desplazarse lateralmente, girar sobre sí mismo y maniobrar de forma eficiente a través de los cambios en el diseño de las instalaciones. La navegación por elementos naturales, los sensores integrados y la carga inalámbrica permiten un funcionamiento fiable con menos intervención manual.

Para los integradores de sistemas, el OL-450S también ofrece flexibilidad para diseños de carros específicos para cada aplicación. Su placa de elevación puede elevarse, ensancharse o, dentro de unos límites definidos, extenderse para admitir diferentes dimensiones de carga y necesidades de flujo de trabajo, manteniendo la seguridad y la estabilidad.

“Con la ampliación de las configuraciones del OL-450S, ofrecemos a los clientes la flexibilidad de adaptar el robot a su entorno en lugar de obligar al entorno a adaptarse al robot”, afirmó Mona Fahimi, Directora Global de Producto para el OL-450S en OMRON Robotics. 

Centralized fleet management with FLOW Core

Como todos los AMR de OMRON, el OL-450S se gestiona a través de FLOW Core, la plataforma de gestión de flotas de eficacia probada de OMRON. FLOW Core ofrece a los usuarios un control centralizado sobre el tráfico de los robots, la asignación de tareas y la coordinación de la flota desde una única interfaz. La plataforma admite flotas de hasta 100 robots móviles con diferentes capacidades de carga, mientras que la visibilidad en tiempo real de la actividad y los flujos de trabajo de los robots ayuda a los equipos a coordinar las tareas de transporte en toda la instalación.

Expanding how manufacturers deploy automation

“Los fabricantes necesitan una automatización que funcione dentro de las realidades de su entorno de producción”, señaló Justin King, Vicepresidente de Gestión de Producto, Marketing y Desarrollo de Negocio en OMRON Robotics. “Con la ampliación de la gama OL-450S, pueden implementar una plataforma de transporte de carros en más aplicaciones, diseños y entornos de producción, sin necesidad de rediseñar sus flujos de trabajo”.

Para obtener más información, visite la página de producto del OL-450S o póngase en contacto con OMRON para analizar su aplicación e identificar el enfoque adecuado para sus objetivos de manipulación de materiales.

Volver a noticias

rss

Manténgase conectado

form robot background