返回新闻

欧姆龙推出全新 OL-450S 桅杆选项,助力推车运输自动化 

新闻
OL No Mast Hero PR

全新配置为制造商提供了更大的灵活性,使自动化能够更好地适应其环境。

加利福尼亚州普莱森顿 — 2026 年 4 月 20 日 — 欧姆龙机器人 (OMRON Robotics) 今日宣布为 OL-450S 自主移动机器人 (AMR) 提供扩展的配置选项,增加了全新的桅杆配件,用于生产和内部物流作业中的推车及载重车运输。

OL-450S 现提供标准无桅杆配置,并可选配 1.2 米中桅杆和 1.6 米全桅杆配件。这些选项为制造商和系统集成商提供了更大的灵活性,使其能够根据不同的天花板高度、交通模式、布局限制和工作流需求,优化机器人在设施中的导航和定位方式。

Three configurations. More ways to deploy.

标准无桅杆配置 使 OL-450S 保持最低外形,同时在间隙有限的紧凑生产空间内支持安全、可靠的推车运输。它有助于在狭窄通道、低矮门道、架空结构以及高度增加可能限制通行的固定设备周围区域保持路线灵活性。

中等桅杆配置 为需要改进定位和导航的动态、高流量环境增加了高位扫描功能。通过将扫描仪提升至地面活动高度以上,它提高了在有移动推车、操作员和设备的共享空间中的可见性,同时仍能确保通过电梯、门道和低间隙区域。

对于规模更大、更繁忙或导航更复杂的作业,全桅杆配置 提供了最高的扫描位置,在高度不受限的情况下最大限度地提高可见性和导航稳健性。通过参考环境中位置较高的稳定特征,它增强了在动态生产和内部物流空间中的导航性能。

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast

总之,这些配置使制造商能够灵活地将 OL-450S 部署在最适合其业务的空间、交通状况和推车运输工作流中。

Production-ready by design

OL-450S 是欧姆龙用于推车运输自动化的开箱即用式 AMR 解决方案,结合了紧凑的占地面积、集成升降板以及高达 450 kg 的负载能力。凭借 108 mm 至 308 mm 的升降范围,该机器人可以移动到推车下方,安全地将其抬起,并以极低的基础设施改造成本支持现有的物料搬运工作流。

在所有配置中,全向移动能力助力 OL-450S 实现横向移动、原地旋转,并在不断变化的设施布局中高效穿梭。自然特征导航、车载传感和无线充电功能支持可靠运行,减少了人工干预。

对于系统集成商,OL-450S 还为特定应用的推车设计提供了灵活性。其升降板可以升高、加宽,或者在定义的限制范围内延伸,以支持不同的负载尺寸和工作流需求,同时保持安全性和稳定性。

“通过扩展 OL-450S 的配置,我们赋予了客户使机器人适应其环境的灵活性,而不是强迫环境去适应机器人,”欧姆龙机器人公司 OL-450S 全球产品经理 Mona Fahimi 表示。 

Centralized fleet management with FLOW Core

与所有欧姆龙 AMR 一样,OL-450S 通过欧姆龙成熟的车队管理平台 FLOW Core 进行管理。FLOW Core 使用户能够通过单一界面集中控制机器人交通、任务分配和车队协调。该平台支持多达 100 台 具有不同负载能力的移动机器人组成的车队,而对机器人活动和工作流的实时可见性则有助于团队协调整个设施的运输任务。

Expanding how manufacturers deploy automation

“制造商需要能够在其实际生产环境中运行的自动化技术,”欧姆龙机器人公司产品管理、营销与业务发展副总裁 Justin King 表示。“通过扩展 OL-450S 系列,他们可以在更多应用场景、布局和生产环境中部署统一的推车运输平台,而无需重新设计工作流。”

欲了解更多信息,请访问 OL-450S 产品页面,或联系欧姆龙讨论您的应用需求并确定实现物料搬运目标的最佳方案。

返回新闻

rss

保持联系

form robot background