Back to case studies
Garnet 通过 AMR 自动化实现 100% 拣选准确性和更快的物流
案例研究
从手动低效到无缝、自动化的内部物流
Garnet 是一家为意大利自动化、机器人和汽车行业进口和分销电气和机电组件的公司,它认识到需要对其物流和生产流程进行现代化改造。手动操作导致物流和生产之间出现差异,随着订单量的持续增长,管理时间更长,错误风险更高。
为应对这些挑战,Garnet 与 FasThink 合作,实施了先进的 AMR 仓库自动化解决方案。通过将 FasThink 的 Pick-to-Light (P2Light) 技术与欧姆龙的 LD-60 自主移动机器人 (AMR) 相结合,Garnet 部署了一个灵活、可扩展的系统,可简化拣选和物料搬运。这种 AMR 仓库自动化确保与公司管理软件无缝通信以进行实时监控,同时几乎消除了拣选错误并大大缩短了物流管理时间。
通过此次转型,Garnet 的操作员现在可以专注于更高价值的任务,因为自动化系统可以高效地在仓库中导航并引导他们到精确的拣选位置。这次成功的数字化升级使 Garnet 成为行业领导者,准备好以更高的效率、准确性和可扩展性来满足未来的市场需求。
观看 Garnet 的故事:
“工业 4.0 实施带来的创新方面使我们能够以全新的方式解决与物流和生产相关的问题。我们现在感到已准备好迎接市场在不久的将来带给我们的挑战。” — Garnet 首席执行官 Leopoldo Iurino
结果概览:
- 消除了手动拣选错误
- 物流管理时间显著缩短
- 实现了实时流程监控
- 操作员可从事更高价值的工作
- 满足未来需求的灵活可扩展解决方案
- 与现有管理软件无缝集成
为您的物流挑战提供定制解决方案
想了解欧姆龙如何提高您的物流绩效?让我们开始对话——与我们分享您的挑战,了解我们如何帮助您简化运营、消除错误并提高生产力。
相关见解
查看所有见解