Back to case studies

紧凑型 RC-1 协作码垛机器人节省能源和空间,实现快速投资回报 

案例研究
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

食品和消费品

update
应用

码垛

traffic
机器人解决方案

欧姆龙协作机器人

解决码垛自动化中的空间、成本和灵活性挑战

人工码垛重型箱子和高托盘正在为 Reitec 的客户增加劳动力成本并占用宝贵的地面空间。传统系统需要较大的占地面积和大量投资,使得快速投资回报几乎不可能。人员面临重复性劳损,而运营效率低下则限制了吞吐量。

Reitec 工程服务 与 OMRON 合作,开发了 RC-1 协作码垛机器人以应对这些挑战。通过结合 Reitec 在工业控制方面的专业知识与 OMRON 的先进自动化技术,该团队提供了一个紧凑的码垛自动化解决方案,占用最小空间并无缝集成到现有生产线中。RC-1 可处理高达 14 公斤的有效载荷,每分钟可操作多达九次抓取,并具有 1300 毫米的伸展范围。集成视觉功能可实现快速产品识别,并快速适应新的 SKU 或抓取器位置。

结果是:RC-1 在满负荷运行时能耗低于 100 瓦,其低购置成本确保了较短的投资回收期。客户受益于降低的运营成本、提高的工人安全性以及根据不断变化的生产需求调整码垛自动化的灵活性——同时不牺牲宝贵的地面空间。

观看 Reitec 的故事:

下载语言:意大利语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语

“RC-1 码垛机器人是这些应用的完美解决方案,因为其购置成本低,并且投资回报期非常短。与传统码垛解决方案相比,它占地面积小,并且在满负荷运行时功耗远低于 100 瓦。” — Jose Manuel Rodriguez,Reitec 技术总监 

  • RC-1 协作码垛机器人在工厂环境中运行
  • 操作员与 RC-1 协作机器人互动
  • RC-1 协作机器人控制面板界面
  • 节能型 RC-1 协作码垛机器人运行中
  • RC-1 机械臂在托盘上堆叠箱子

结果概览:

为快速消费品 (FMCG) 制造商量身定制的码垛自动化

RC-1 协作码垛机器人使制造商能够将能耗降低到 100 瓦以下,节省高达 30% 的地面空间,并最大程度地降低人工操作风险。凭借快速集成以及适应新 SKU 或码垛模式的能力,OMRON 和 Reitec 提供了满足实际生产需求的自动化解决方案。如果您想讨论您的项目计划,我们的团队将在此帮助您找到适合您需求的机器人自动化解决方案。