Back to case studies
T&W Operations 使用自主 RFID 机器人取代了叉车和人工检查
从人工叉车到全自主库存管理
T&W Operations 是一家总部位于亨茨维尔的智能 RFID 库存解决方案提供商,其收发货和仓库系统曾面临因人工库存检查和依赖叉车的工作流而导致的持续低效和错误。其目标是:消除所有人工流程,并利用欧姆龙的 自主移动机器人 (AMR) 转型为完全无人化的自动化 RFID 运营。
该解决方案采用欧姆龙的 LD-250 和 HD-1500 AMR,为 T&W 的可扩展机器人塔式库存系统 (TIS-ER) 提供动力。这种自主塔式系统可在仓库通道中导航,扫描并验证高度达 30 英尺的 RFID 标签库存,无需人工干预。LD-250 可处理高达 120kg 的负载,适用于货架高度低于 10 英尺的区域,而 HD-1500 则为拥有高位储能的设施提供高达 1500kg 的负载支持。
在整个制造工作流中,欧姆龙 AMR 全程处理容器。它们自主检索容器,以数字化方式检查其内容物,并将其移过 RFID 门户以进行精确的无人化验证。这种自动化延伸到了仓库,AMR 利用实时地图和安全级传感器进行导航,无需对设施进行改造。机器人能够适应障碍物,作为车队协同工作,并可随着布局变化重新部署。TIS-ER 塔式系统可实时调整高度,实现灵活的库存检查。
自实施这些解决方案以来,T&W Operations 已实现了 100% 无人化的 RFID 仓库系统,库存准确率提高了 30% 以上,改善了环境整洁度,并减少了劳动力需求。虽然每个设施都是独特的,但我们的自动化经验表明,全自主库存管理具有可扩展性和灵活性——即使是对于面临劳动力短缺和准确性要求不断提高的组织也是如此。
观看 T&W Operations 的 故事:
结果概览:
- 100% 无人化 RFID 库存验证——无需人工检查或叉车
- 具有灵活负载和高度选项的自主移动机器人
- 实时避障和自适应地图绘制
- 适用于物流和制造环境的可扩展解决方案
- 提高库存准确性和运营整洁度
为您的运营量身定制自动化
欧姆龙的无人化库存管理已帮助 T&W Operations 将其团队从繁琐工作中解放出来,转而从事更高价值的工作,并几乎消除了人工错误。如果您正在探索优化自身运营的方法,我们很乐意分享我们的经验——请随时联系我们开始交流。
相关见解
查看所有见解