Back to case studies
CLECA erzielt ROI in weniger als einem Jahr mit OMRON TM12 Verpackungsautomatisierung
Transformation des manuellen Palettierens in einen optimierten, MES-verbundenen Verpackungsautomatisierungs-Workflow
Im Werk San Martino dall’Argine von CLECA verbrachten die Bediener zuvor Stunden pro Schicht mit sich wiederholenden Palettieraufgaben am Ende der Verpackungslinie. Dieser manuelle Ansatz begrenzte nicht nur den Durchsatz, sondern führte auch zu Risiken menschlicher Fehler und inkonsistenten Umrüstzeiten, was die Gesamtproduktivität in einem Sektor einschränkte, in dem Effizienz entscheidend ist.
To address these challenges, CLECA implemented a pair of OMRON TM12 collaborative robots, fully integrated with the site’s manufacturing execution system (MES). The cobots’ built-in vision systems enabled precise object recognition and placement, while Ethernet connectivity allowed seamless communication between the collaborative cell and existing Omron PLCs. The result: a packaging automation solution that eliminated repetitive operations, accelerated changeovers, and ensured reliable, uniform product handling without the need for costly safety fencing.
Within months, CLECA saw a measurable increase in packaging productivity and a reduction in indirect costs, achieving a return on investment in less than one year. Operators now work alongside cobots in a safer, more ergonomic environment, focusing on value-added tasks while the automation system handles palletizing and inspection. The rapid deployment and intuitive TMflow programming environment enabled CLECA to reconfigure processes quickly, maintaining business continuity and adapting to evolving production needs.
Sehen Sie sich die Geschichte von CLECA an:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Turkish
Übersicht der Ergebnisse:
- ROI in 1 Jahr nach Installation der kollaborativen Zelle
- Erhebliche Reduzierung des manuellen, sich wiederholenden Palettierens
- Verbesserte Sicherheit und Bedienerergonomie
- Nahtlose MES-Integration zur Unterstützung der Industrie 4.0-Ziele
- Flexibler Umbau und schnelle Neukonfiguration von Verpackungsautomatisierungs-Workflows
Maßgeschneiderte Automatisierung für die Lebensmittelproduktion
Die Expertise von OMRON in der Verpackungsautomatisierung half CLECA, arbeitsintensive Engpässe zu überwinden, und lieferte messbare Produktivitätssteigerungen sowie zukunftsfähige Flexibilität – wenn Sie neugierig sind, wie Verpackungsautomatisierung Ihren Betrieb optimieren könnte, lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Skalierung der veganen Eisproduktion mit intelligenter End-of-Line-Verpackungsautomatisierung
Kollaborativer Palettierer verarbeitet bis zu 8 Kartons pro Minute und beschleunigt den ROI für Industriehersteller
Datengesteuerte automatisierte Verpackung steigert den Ausstoß der Brühe-Produktionslinie von Cleca um 8 %