Volver a casos de estudio

Cómo la automatización AMR de la tecnología MPA gestiona 200 cajas diarias en 5000 m² 

Caso práctico
OMRON LD-90 en la automatización AMR moviendo cajas entre las líneas de producción
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Digital

update
Aplicación

Transporte

traffic
Solución robótica

LD-90

Del transporte manual de cajas a la automatización integrada y sin fisuras

Antes de la automatización AMR, los empleados de una empresa líder en ingeniería de precisión pasaban horas cada día transportando manualmente pequeños contenedores de carga (KLT), a veces caminando hasta 15 kilómetros y haciendo 50 viajes por turno solo para mover cajas entre el almacenamiento y la producción. Este proceso manual ralentizaba el rendimiento, aumentaba el riesgo de errores de manipulación y ejercía una tensión física innecesaria sobre el personal.

Para abordar estos desafíos, MPA Technology GmbH diseñó un sistema totalmente integrado con robots móviles autónomos OMRON LD-90, estanterías automatizadas Kardex y unidades de apilamiento personalizadas. Ahora, los empleados simplemente piden los materiales desde sus estaciones de trabajo, lo que hace que Kardex dispense KLT a un apilador que organiza hasta cuatro cajas a la vez. A continuación, los AMR recogen y entregan estas pilas con un posicionamiento preciso, lo que garantiza la manipulación segura de las piezas delicadas. Los productos terminados se devuelven al almacenamiento mediante el mismo proceso automatizado, con un desapilador que separa las cajas para facilitar la reintegración. Todo el sistema está conectado a MES y SAP para la gestión de pedidos y la trazabilidad en tiempo real, lo que agiliza tanto el flujo de materiales como el flujo de información en toda la instalación.

Con el nuevo sistema en funcionamiento, los empleados se liberan de las tareas de transporte repetitivas y pueden centrarse en tareas de mayor valor, mientras que el flujo de materiales es más rápido, fiable y menos propenso a errores. Con este enfoque de automatización AMR integrado y escalable, la instalación está preparada para satisfacer las futuras demandas de producción con confianza.

Vea la historia de la tecnología MPA:

Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco

“Con la automatización AMR, hemos eliminado cientos de transportes manuales de cajas cada día. Nuestros empleados ahora se centran en tareas de valor añadido, nuestro flujo de materiales es más rápido, seguro totalmente trazable.” — Nico Graneist, Key Account Manager, MPA Technology GmbH 

  • OMRON LD-90 en la automatización AMR moviendo cajas entre las líneas de producción
  • Sistema de automatización AMR que se integra con el transportador del almacén
  • Automatización AMR que reduce el transporte manual en las instalaciones intralogísticas

Resumen de los resultados:

Automatización a medida para la ingeniería de precisión

Al automatizar el transporte de materiales y el procesamiento de pedidos, su equipo puede dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a trabajos cualificados de valor añadido. Los sistemas flexibles y escalables de OMRON se adaptan a medida que crece su producción, lo que le ayuda a mejorar la eficiencia, reducir la tensión manual y mantener las operaciones funcionando sin problemas. Si está considerando cómo modernizar su flujo de materiales, iniciemos la conversación sobre lo que es posible en sus instalaciones hoy mismo.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background