Volver a casos de estudio

HIPRA automatiza 700 transferencias diarias de vacunas con AMR 

Caso práctico
OMRON LD-90 AMRs in Action
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Médica

update
Aplicación

Transporte

traffic
Solución robótica

LD-90

Transformando la logística farmacéutica con la automatización flexible de la manipulación de materiales

Como líder mundial en el desarrollo de vacunas animales, HIPRA se propuso modernizar su nueva planta española con el objetivo de agilizar el transporte diario de cientos de cajas de vacunas, manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de salas blancas. La manipulación manual se había convertido en un cuello de botella, con personal moviendo 700 cajas pesadas cada día entre las líneas de producción y el almacén, un proceso vulnerable a retrasos y errores humanos.

Para superar estos retos, HIPRA se asoció con OMRON para desplegar una flota de seis robots móviles autónomos LD-90 (AMR). Los robots se mueven sin problemas por pasillos estrechos, abren automáticamente las puertas de las salas blancas y responden a las fluctuaciones en los programas de producción, todo ello mientras trabajan de forma segura junto al personal en salas blancas ISO de clase 5. Esta solución ha creado un sistema fiable de automatización de la manipulación de materiales que mantiene la producción de vacunas de HIPRA en marcha y reduce el riesgo de errores manuales.

Con el software de gestión de flotas FLOW Core de OMRON, los AMR coordinan dinámicamente sus rutas y asignaciones, navegando por las instalaciones sin necesidad de marcadores en el suelo ni infraestructura adicional. HIPRA ha sustituido los recorridos manuales con carros por entregas automatizadas y fiables que mantienen las líneas de producción abastecidas y garantizan que cada caja de vacunas se rastree de principio a fin. A medida que la producción aumenta o cambia, el sistema se adapta al instante, apoyando la cambiante logística de HIPRA sin interrupciones.

Vea la historia de HIPRA:

Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco

“Después de analizar las distintas alternativas, creemos que la solución de OMRON es la que mejor se adapta nosotros hoy en día. Hemos desarrollado una asociación estratégica, con una relación basada en la confianza con OMRON. Hemos valorado especialmente el alto nivel de apoyo experto que hemos recibido.” — Francisco de Tierra, Ingeniero Senior de Robótica, HIPRA 

  • AMR LD-90 de OMRON en acción en HIPRA
  • Sistema de automatización de la manipulación de materiales en las instalaciones de HIPRA
  • Manipulación de materiales con AMR de la serie LD de OMRON
  • Robots automatizados de manipulación de materiales en el almacén
  • Solución de automatización de la manipulación de materiales de HIPRA

Resumen de los resultados:

Explore cómo la automatización podría beneficiar a sus instalaciones

La experiencia de OMRON en la automatización de la manipulación de materiales ayuda a los fabricantes farmacéuticos y médicos como HIPRA a superar los retos logísticos e impulsar la eficiencia, al tiempo que cumplen las estrictas normas del sector. Si busca mejorar la productividad, conectemos y exploremos la solución adecuada para sus instalaciones.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background