Volver a casos de estudio
Las operaciones de T&W sustituyeron las carretillas elevadoras y las comprobaciones manuales por robots RFID autónomos
De carretillas elevadoras manuales a inventario totalmente autónomo
T&W Operations, un proveedor de soluciones de inventario RFID inteligentes con sede en Huntsville, se enfrentaba a ineficiencias y errores persistentes causados por las comprobaciones manuales de inventario y los flujos de trabajo dependientes de carretillas elevadoras en sus sistemas de envío, recepción y almacén. El objetivo: eliminar todos los procesos manuales y realizar la transición a una operación RFID totalmente automatizada y sin intervención manual utilizando los robots móviles autónomos (AMR) de OMRON.
La solución utiliza los AMR LD-250 y HD-1500 de OMRON para impulsar el sistema de inventario de torres robóticas expandibles (TIS-ER) de T&W. Esta torre autónoma navega por los pasillos del almacén, escaneando y verificando el inventario etiquetado con RFID a alturas de hasta 30 pies, sin necesidad de intervención humana. El LD-250 gestiona cargas útiles de hasta 120 kg y funciona en áreas con estanterías de menos de 10 pies, mientras que el HD-1500 soporta hasta 1500 kg para instalaciones con almacenamiento alto.
A lo largo del flujo de trabajo de fabricación, los AMR de OMRON gestionan los contenedores de principio a fin. Recuperan contenedores de forma autónoma, comprueban su contenido digitalmente y los mueven a través de portales RFID para una verificación precisa y sin intervención manual. Esta automatización se extiende al almacén, donde los AMR utilizan sensores con clasificación de seguridad y mapeo en tiempo real para navegar sin modificaciones en las instalaciones. Los robots se adaptan a los obstáculos, se coordinan como una flota y pueden volver a desplegarse a medida que cambian los diseños. La torre TIS-ER ajusta su altura sobre la marcha para realizar comprobaciones de inventario flexibles.
Desde la implementación de estas soluciones, T&W Operations ha logrado un sistema de almacén RFID 100% sin personal, con más de un 30% más de precisión en el inventario, una mayor limpieza y una menor necesidad de mano de obra. Si bien cada instalación es única, nuestra experiencia en automatización muestra que la gestión de inventario totalmente autónoma es escalable y flexible, incluso para organizaciones que enfrentan escasez de mano de obra y crecientes demandas de precisión.
Vea la historia de t&w operations:
Resumen de los resultados:
- Verificación de inventario RFID 100% sin intervención manual: sin comprobaciones manuales ni carretillas elevadoras
- Robots móviles autónomos con opciones flexibles de carga útil y altura
- Evitación de obstáculos en tiempo real y mapeo adaptativo
- Soluciones escalables para entornos logísticos y de fabricación
- Mayor precisión del inventario y limpieza operativa
Automatización a medida para sus operaciones
La gestión de inventario sin intervención manual de OMRON ha ayudado a T&W Operations a liberar a su equipo para trabajos de mayor valor y a eliminar virtualmente los errores manuales. Si está explorando formas de optimizar sus propias operaciones, estaremos encantados de compartir lo que hemos aprendido; solo tiene que ponerse en contacto para iniciar la conversación.
Información relacionada
Ver toda la información
El éxito de VOLA en la fabricación a medida con nueve AMRs OMRON de la serie LD
La empresa de semiconductores Polar reduce 64 kilómetros de transporte manual de material con los AMR de la serie LD
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco