Torna ai case study
Mackle Petfoods confeziona 135 buste al minuto con precisione automatizzata
Risolvere l’intensità del lavoro e gli errori di posizionamento con la robotica e la visione
Soddisfare la crescente domanda di confezioni monoporzione riciclabili per alimenti per animali domestici significava che Mackle Petfoods doveva ripensare il suo processo di gestione delle buste. Le operazioni manuali erano lente, soggette a errori e richiedevano un’attenzione costante per evitare disallineamenti e contaminazioni.
Per affrontare queste sfide, Mackle ha collaborato con Clevertech e OMRON per automatizzare le fasi critiche della sua nuova linea di buste flessibili. La soluzione di confezionamento automatizzata integra robot paralleli iX4, sistemi di visione OMRON FH e controllo PLC per gestire fino a 135 buste al minuto, ciascuna posizionata con una precisione di ±1 mm. I robot utilizzano pinze personalizzate stampate in 3D per gestire buste altamente flessibili, inserendole in modo affidabile in casse “intelligenti” per uno stoccaggio efficiente e un confezionamento di cartoni multi-gusto.
A differenza della gestione manuale, il sistema automatizzato elimina gli errori di posizionamento e la necessità di operatori dedicati al prelievo e al posizionamento. Ora, un singolo tecnico supervisiona l’intero processo. L’ingombro compatto del sistema libera il 30% dello spazio della fabbrica, consentendo un’espansione futura e raddoppiando la produzione con un investimento minimo. Le telecamere di visione OMRON identificano l’orientamento e la grafica delle buste, anche in presenza di umidità o riflessi. I moduli robotici e del trasportatore sincronizzati assicurano che ogni busta venga maneggiata con cura e precisione, indipendentemente dalla forma o dalla variazione di stampa.
Il passaggio a buste BOPP monomateriale e a componenti completamente riciclabili consente a Mackle di anticipare le prossime normative UE sulla sostenibilità, riducendo gli sprechi e supportando un modello di economia circolare, proteggendo al contempo le proprie operazioni di confezionamento per il futuro.
Guarda la storia di Mackle Petfoods:
Scarica in: spagnolo | francese | italiano | tedesco | polacco
“Volevamo automatizzare un processo completamente manuale per aumentare l’efficienza, la produttività e proteggere le nostre operazioni per il futuro. Stiamo già gestendo 135 buste al minuto e il sistema è progettato per raddoppiare tale capacità.” — Gareth Rogers, responsabile dell’ingegneria, Mackle Petfoods
Panoramica dei risultati:
- Aumento del 50% della produttività rispetto ai metodi manuali
- Velocità di produzione di 135 buste al minuto, con capacità futura scalabile
- Zero errori di posizionamento grazie alla precisione robotica di ±1 mm
- Nessun operatore dedicato richiesto per le attività di prelievo e posizionamento
- Riduzione del 30% dell’ingombro della linea
- Tassi di riempimento delle casse più elevati e maggiore efficienza di imballaggio
- Supporta imballaggi riciclabili monomateriale
Automazione su misura per la tua linea di produzione
Il nuovo sistema di confezionamento di buste di Mackle mostra come la robotica, la visione e il controllo possono risolvere complesse sfide di movimentazione, offrendo al contempo miglioramenti misurabili in termini di velocità, precisione e sostenibilità. Sei interessato a rendere il tuo processo di confezionamento più efficiente e pronto per il futuro? Parliamo di come l’automazione potrebbe funzionare per te.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Come il confezionamento automatizzato di vaschette ha trasformato l’imballaggio di prodotti freschi presso Brillopak
L’automazione del confezionamento del cioccolato ha aumentato la produzione del 40% presso BOLÇİ
Il successo scalabile di Vetipak nell’automazione del confezionamento FMCG