Torna ai case study
Fischer Gears ha automatizzato il 70% dell’alimentazione CNC con i cobot OMRON
Superare i colli di bottiglia CNC con robot collaborativi
Per anni, Fischer Gears—un produttore danese specializzato nella produzione di ingranaggi industriali e marittimi—ha lottato con un collo di bottiglia persistente: l’alimentazione manuale delle macchine CNC. Questo compito ripetitivo non solo rallentava la produzione, ma anche occupava dipendenti qualificati che avrebbero potuto concentrarsi su lavori di maggior valore. Con la crescita della domanda e l’efficienza che diventava sempre più cruciale, era chiaro che era necessario un nuovo approccio.
Per affrontare queste sfide, Fischer Gears si è rivolta all’automazione. L’azienda ha implementato due robot collaborativi OMRON TM12 per gestire il carico e lo scarico di parti metalliche su quattro macchine CNC. Questa soluzione mirata ha automatizzato rapidamente fino al 70% del processo di alimentazione, aumentando significativamente la produttività e fornendo maggiore flessibilità sia per le piccole che per le grandi serie di produzione.
Ciò che distingue questo sistema è l’uso di tecnologia avanzata. I cobot OMRON TM12 sono dotati di sistemi di visione intelligenti che distinguono accuratamente tra parti grezze e lavorate direttamente sul pallet, garantendo una manipolazione precisa e affidabile. Scanner di sicurezza integrati consentono ai robot di operare in sicurezza accanto ai dipendenti senza la necessità di recinzioni protettive, massimizzando lo spazio di lavoro disponibile e consentendo una vera collaborazione uomo-robot.
Automatizzando l’asservimento CNC, Fischer Gears non solo ha ridotto il lavoro manuale, ma ha anche permesso al proprio team di concentrarsi su compiti a più alto valore—dando all’azienda un vantaggio competitivo in un settore esigente. Il risultato: maggiore produttività, migliore soddisfazione lavorativa e una linea di produzione pronta per il futuro che può adattarsi all’evolvere delle esigenze.
Guarda la storia di Fischer Gears:
Scarica in: spagnolo | francese | italiano | tedesco | turco
Non è solo un altro investimento nella robotica. I robot collaborativi portano un modo di pensare completamente nuovo perché, a differenza dei robot tradizionali, i robot Omron TM non devono essere nascosti dietro una recinzione. E se questo progetto avrà successo, questi probabilmente non saranno gli ultimi cobot che useremo nella linea di produzione.” — Lars Bo Nielsen, Direttore di stabilimento, Fischer Gears
Panoramica dei risultati:
- Riduzione del 70% nell’alimentazione manuale CNC
- Maggiore efficienza e produttività nelle serie di produzione su larga scala
- Operatori qualificati liberati per compiti a valore aggiunto
- Maggiore sicurezza sul posto di lavoro con scanner di sicurezza Omron integrati
- Flessibilità pronta per il futuro per adattare l’automazione altrove nella produzione
Automazione su misura per la tua produzione
Il successo di Fischer Gears con l’automazione robotica per l’asservimento macchine mostra come i robot collaborativi possano affrontare sfide di produzione complesse e sbloccare nuove efficienze. Se stai esplorando l’automazione o sei interessato a come innovazioni simili potrebbero adattarsi alle tue operazioni, mettiamoci in contatto.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Grupo Antolin ha trasformato le operazioni con trasferimenti di componenti automatizzati al 100%
Hanover Displays raddoppia la produttività con il test automatizzato dei circuiti stampati
LITMAT ha aumentato l’assemblaggio dei magneti a 180 tappi all’ora con l’automazione