Torna ai case study

HIPRA automatizza 700 trasferimenti giornalieri di vaccini con AMR 

Caso di studio
OMRON LD-90 AMRs in Action
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Medicale

update
Applicazione

Trasporto

traffic
Soluzione robotica

LD-90

Trasformare la logistica farmaceutica con un’automazione flessibile della movimentazione dei materiali

In qualità di leader globale nello sviluppo di vaccini per animali, HIPRA ha deciso di modernizzare il suo nuovo stabilimento spagnolo con l’obiettivo di ottimizzare il trasporto giornaliero di centinaia di scatole di vaccini, mantenendo rigorosi standard di camera bianca. La movimentazione manuale era diventata un collo di bottiglia, con il personale che spostava 700 scatole pesanti ogni giorno tra le linee di produzione e il magazzino, un processo vulnerabile a ritardi ed errori umani.

Per superare queste sfide, HIPRA ha collaborato con OMRON per implementare una flotta di sei robot mobili autonomi LD-90 (AMR). I robot si muovono senza problemi attraverso corridoi stretti, aprono automaticamente le porte delle camere bianche e rispondono alle fluttuazioni dei programmi di produzione, il tutto lavorando in sicurezza a fianco del personale nelle camere bianche ISO Classe 5. Questa soluzione ha creato un sistema affidabile di automazione della movimentazione dei materiali che mantiene la produzione di vaccini di HIPRA in linea e riduce il rischio di errori manuali.

Con il software di gestione della flotta FLOW Core di OMRON, gli AMR coordinano dinamicamente i loro percorsi e incarichi, navigando nella struttura senza la necessità di marcatori a pavimento o infrastrutture aggiuntive. HIPRA ha sostituito i percorsi manuali dei carrelli con consegne affidabili e automatizzate che mantengono le linee di produzione rifornite e assicurano che ogni scatola di vaccini sia tracciata dall’inizio alla fine. Man mano che la produzione aumenta o cambia, il sistema si adatta istantaneamente, supportando la logistica in evoluzione di HIPRA senza interruzioni.

Guarda la storia di HIPRA:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

“Avendo esaminato le varie alternative, crediamo che la soluzione di OMRON sia quella che ci si adatta meglio oggi. Abbiamo sviluppato una partnership strategica, con un rapporto basato sulla fiducia con OMRON. Abbiamo particolarmente apprezzato l’alto livello di supporto esperto che abbiamo ricevuto.” — Francisco de Tierra, Ingegnere Senior di Robotica, HIPRA 

  • AMR OMRON LD-90 in azione presso HIPRA
  • Sistema di automazione della movimentazione dei materiali presso lo stabilimento HIPRA
  • Movimentazione dei materiali con AMR serie OMRON LD
  • Robot automatizzati per la movimentazione dei materiali in magazzino
  • Soluzione di automazione della movimentazione dei materiali HIPRA

Panoramica dei risultati:

Scoprite come l’automazione potrebbe beneficiare la vostra struttura

L’esperienza di OMRON nell’automazione della movimentazione dei materiali aiuta i produttori farmaceutici e medicali come HIPRA a superare le sfide logistiche e ad aumentare l’efficienza, pur rispettando rigorosi standard di settore. Se state cercando di migliorare la produttività, mettiamoci in contatto ed esploriamo la soluzione giusta per la vostra struttura.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background