성공 사례로 돌아가기
개인 위생용품 제조업체, OMRON TM5-700 협동로봇으로 비용 발생 다운타임 감소
다품종 개인 위생용품 생산에서 수동 전환 지연 문제 해결
선도적인 개인 위생용품 제조업체는 전기 면도기 조립 라인에서 정기적인 지연 문제에 직면했습니다. 빈번한 제품 전환으로 인해 수동 공구 교체와 장시간의 재교육이 필요했으며, 이는 생산 시간 손실과 일관성 없는 생산량으로 이어졌습니다. 숙련된 작업자들은 고정 장치를 조정하고 나사 체결을 확인하는 데 상당한 시간을 소비했으며, 각각의 새로운 제품 변형은 인적 오류의 위험과 다운타임 연장을 초래했습니다.
이러한 병목 현상을 해결하기 위해 OMRON은 TM5-700 협동로봇을 조립 자동화 프로세스에 통합했습니다. 협동로봇의 직관적인 프로그래밍 인터페이스를 통해 작업자는 몇 분 만에 새로운 제품 유형을 설정할 수 있어 전문 교육이 필요하지 않게 되었습니다. SMED(Single-Minute Exchange of Dies)가 표준 관행이 되었으며, 협동로봇은 여러 제품 형식에 자동으로 적응하고 모든 유닛에 대해 정밀한 나사 체결을 수행합니다.
그 효과는 즉각적이고 측정 가능했습니다. 전환 시간이 80% 감소하여 제조업체는 시장 수요에 신속하게 대응하고 처리량을 희생하지 않고 새로운 모델을 도입할 수 있게 되었습니다. 조립 자동화는 또한 프로세스 일관성을 개선했으며, TM5-700은 반복 가능한 품질을 제공하고 재작업을 줄였습니다. 이제 작업자는 더 높은 가치의 작업에 집중하며, 협동로봇은 일상적인 조립 단계를 안전하고 효율적으로 처리합니다.
사례 영상 보기:
“OMRON 코봇은 프로그래밍이 간편하다는 점과 활용 방식 모두에서 최고의 유연성을 갖도록 설계되었습니다. 이로써 고객은 한 제품 유형에서 다른 제품 유형으로 매우 빠르게 전환하면서 단일 분 금형 교환(SMED)을 달성할 수 있습니다.” — 배리 오르벡, OMRON 베네룩스 산업 솔루션 주요 계정 관리자
결과 개요:
- 전기 면도기 모델 간 전환 속도 현저히 향상
- 제품 유형 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 조립 품질
- 사용자 친화적인 협동로봇 프로그래밍으로 작업자 신속한 온보딩
- 다양한 생산 요구사항을 지원하는 유연한 조립 자동화
- 수동 작업 감소로 더 안전한 작업 환경
빠르고 오류 없는 전환을 위한 최적화된 조립 자동화
OMRON의 조립 자동화 솔루션은 제조업체가 전환을 최적화하고, 제품 품질을 향상시키며, 숙련된 인력을 더 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다. 빈번한 모델 변경에 직면한 작업 환경의 경우, 협동로봇은 더 높은 효율성과 신뢰성을 위한 검증된 방법을 제공합니다. 귀사의 생산 목표를 논의하거나 실용적인 솔루션을 탐색하고자 하신다면, 저희 팀이 전문 지식과 인사이트를 공유할 준비가 되어 있습니다. 연락 주십시오.