성공 사례로 돌아가기
T&W Operations는 지게차와 수동 점검을 자율 RFID 로봇으로 대체했습니다.
수동 지게차에서 완전 자율 재고 관리로
헌츠빌에 본사를 둔 스마트 RFID 재고 솔루션 제공업체인 T&W Operations는 수동 재고 점검과 지게차에 의존하는 작업 흐름으로 인해 배송, 수령 및 창고 시스템에서 지속적인 비효율성과 오류에 직면했습니다. 목표는 모든 수동 프로세스를 제거하고 OMRON의 자율 이동 로봇(AMR)을 사용하여 완전 비접촉식 자동 RFID 운영으로 전환하는 것이었습니다.
이 솔루션은 OMRON의 LD-250 및 HD-1500 AMR을 사용하여 T&W의 확장형 로봇 타워 재고 시스템(TIS-ER)을 구동합니다. 이 자율 타워는 창고 통로를 탐색하며 최대 30피트 높이에서 RFID 태그가 부착된 재고를 스캔하고 확인합니다. 사람의 개입은 필요하지 않습니다. LD-250은 최대 120kg의 페이로드를 처리하며 10피트 미만의 랙이 있는 구역에서 작동하고, HD-1500은 높은 보관 시설을 위해 최대 1500kg을 지원합니다.
제조 작업 흐름 전반에 걸쳐 OMRON AMR은 처음부터 끝까지 컨테이너를 처리합니다. 컨테이너를 자율적으로 회수하고, 내용을 디지털 방식으로 확인하며, RFID 포털을 통해 이동시켜 정밀하고 비접촉식으로 검증합니다. 이러한 자동화는 창고로 확장되어 AMR이 실시간 매핑 및 안전 등급 센서를 사용하여 시설 변경 없이 탐색합니다. 로봇은 장애물에 적응하고, 플릿으로 협력하며, 레이아웃이 변경되면 재배치될 수 있습니다. TIS-ER 타워는 유연한 재고 점검을 위해 높이를 즉석에서 조절합니다.
이러한 솔루션을 구현한 이후 T&W Operations는 100% 무인 RFID 창고 시스템을 달성했으며, 30% 이상 향상된 재고 정확도, 개선된 청결도 및 감소된 인력 요구 사항을 확보했습니다. 모든 시설은 고유하지만, 당사의 자동화 경험은 완전 자율 재고 관리가 확장 가능하고 유연하다는 것을 보여줍니다. 이는 인력 부족과 증가하는 정확도 요구 사항에 직면한 조직에도 해당됩니다.
T&W Operations의 이야기를 시청하십시오:
결과 개요:
- 100% 비접촉식 RFID 재고 검증 – 수동 점검 또는 지게차 불필요
- 유연한 페이로드 및 높이 옵션을 갖춘 자율 이동 로봇
- 실시간 장애물 회피 및 적응형 매핑
- 물류 및 제조 환경 모두를 위한 확장 가능한 솔루션
- 향상된 재고 정확도 및 운영 청결도
귀사의 운영에 맞춤화된 자동화
OMRON의 비접촉식 재고 관리는 T&W Operations가 팀을 고부가가치 업무에 투입하고 수동 오류를 사실상 제거하는 데 도움이 되었습니다. 귀사 운영을 간소화할 방법을 모색 중이시라면, 저희가 배운 점을 기꺼이 공유해 드리겠습니다. 대화를 시작하려면 문의하십시오.